Article
Une meilleure façon de traiter les eaux usées domestiques
Les eaux usées domestiques ne doivent pas être un souci pour les propriétaires. Dans des circonstances normales, elles doivent simplement disparaître dans les égouts. Mais parfois, les systèmes d'assainissement peuvent être saturés et provoquer un reflux, ce qui risque d'entraîner des pertes de stock, des maladies ou l'abandon pur et simple des locaux. Le pompage horizontal des eaux usées sur de longues distances peut être compliqué et coûteux. Heureusement, il existe des solutions pour améliorer les installations de traitement des eaux usées domestiques.
Les inondations intérieures sont une cause majeure de reflux
Les inondations et les précipitations mondiales ont augmenté de 50 % depuis 1980, entraînant une hausse de 72 % des demandes d'indemnisation liées à l'eau (a).
L'inondation d'une maison peut entraîner des conséquences et des dommages graves pour les propriétaires, qu'il s'agisse de la perte de mobilier, de la nécessité d'être relogés pendant la durée des travaux de rénovation ou encore de l'apparition de moisissures et de maladies. En outre, les compagnies d'assurance sont souvent réticentes et refusent parfois même de couvrir les dommages.
Des installations insuffisantes ne peuvent pas faire face
Les inondations ont trois causes principales : de fortes précipitations, des ruptures de canalisations ou une remontée de la nappe phréatique. Dans la plupart des cas, lorsqu'une inondation intérieure se produit, l'installation est mal équipée pour y faire face.
Qu'est-ce qui rend une installation insuffisante ?
Mauvaise prévention du reflux – Si le clapet anti-retour est situé sous le niveau de l'assainissement, il ne pourra pas empêcher les inondations
Aucune vanne de reflux n'est installée
Mauvaise dimension du système de traitement des eaux usées – Par exemple, si la fosse est trop petite pour supporter l'afflux d'eau provenant de fortes précipitations
Pompe sous-dimensionnée – Si la pompe est trop petite pour traiter la charge d'eau provenant, par exemple, de fortes pluies.
Réduire le risque d'inondation à l'intérieur des bâtiments et en éviter les coûts occasionnés.
Une gamme de solutions de pompage permet d'évacuer rapidement et efficacement les eaux usées, en évitant la présence d'eaux usées contaminées dans la maison et jusqu'à 70 000 EUR de frais de nettoyage et de remise en état après une inondation (b).
Chez Grundfos, nous avons une équipe spécialisée dans le développement de solutions sur mesure pour le relevage des eaux usées domestiques. Voici quelques-unes de nos solutions conçues pour répondre à tous les besoins d'évacuation des eaux usées, disponibles sous forme d'installations fixes réactives et proactives avec prévention du reflux :
- Relevage modulaire Uno-Duo
- MULTILIFT
- UNILIFT CC pour l'évacuation de l'eau jusqu'à 3 mm de profondeur.
- Multi-box comprenant tous les équipements nécessaires en cas d'urgence
Le transport des eaux usées sur de longues distances peut s'avérer difficile.
La réglementation impose que le réseau domestique soit raccordé au réseau d'assainissement public. Mais il est parfois difficile de transporter les eaux usées sur de longues distances dans les zones rurales ou vallonnées. En l'absence d'accès direct au réseau d'assainissement, comme c'est souvent le cas pour les résidences secondaires rurales ou les constructions sur terrain non viabilisé, il n'existe aucun moyen efficace de transporter les eaux usées. Le prix moyen du raccordement des eaux usées au réseau public d'assainissement peut atteindre 20 000 EUR et s'il n'est pas effectué dans les règles, les amendes peuvent être importantes (c).
Chez Grundfos, nous fournissons également des solutions éprouvées conçues pour traiter le pompage horizontal à des coûts d'installation et d'exploitation réduits. Dotée d'un système de broyage intégré, notre pompe UNILIFT APG est conçue pour pomper efficacement les eaux usées à la fois verticalement et horizontalement, contribuant ainsi à relever et à transporter les eaux usées domestiques vers le réseau d'assainissement, quel que soit l'endroit où elles se trouvent. La pompe UNILIFT APG protège des inondations, réduit les odeurs et peut vous faire gagner du temps et de l'argent.
En savoir plus sur les conditions de pompage des eaux usées domestiques
Consultez notre Ecademy pour découvrir certains problèmes de pompage des eaux claires ou grises, d'élimination des effluents (même s'ils contiennent des fibres) ou de traitement des eaux usées, y compris l'évacuation des toilettes.
Produits associés
Trouvez les produits Grundfos associés.
Applications associées
Trouvez les applications associées.
Sources :
(a) https://www.publichealth.com.ng/sewer-backup-health-risks-and- side-effects/
https://www.waterdamagedefense.com/pages/water-damage-by-the-numbers
https://www.youtube.com/watch?v=IrtgEwNBY7c
(b) Exemple estimé basé sur le scénario le plus défavorable, où par exemple tout le sous-sol doit être rénové, y compris les murs et l'intérieur, inspiré par www.xxxx
(c) Prix moyen basé sur les sources ci-dessous :
- DK : www.pris-info.dk/hvad-koster-tilslutning-til-offentlig-kloak/
- US: www.homeadvisor.com/cost/plumbing/install-a-sewer-main
- DE : www.chefkoch.de/forum/2,27,297993/Nachtraeglicher-Anschluss-an-die-Kanalisation-was-kostet-das-in-etwa.htmlhttps://www.hausjournal.net/kanalanschlusskosten
- Pénalité : https://www.bussgeldkatalog.org/umwelt-wasserverschmutzung/ et pénalités moyennes au Danemark en cas de système d'égouts incorrect.