8 questions Intermédiaire

Évaluation ECADEMY

3 - Eaux Usées

Cette évaluation comprend 8 questions et peuvent être repassées à tout moment.

Vous devez répondre correctement à toutes les questions pour réussir l’évaluation et terminer le module.

Commencer l’évaluation

Question 1 sur 8 Intermédiaire

Quelle méthode de prévention contre le reflux présente les inconvénients suivants : • Elle est extrêmement sensible au sable et aux particules solides dans l'eau • En cas de reflux, il est impossible d'utiliser les installations sanitaires raccordées à ce dispositif • Les collecteurs d'eau de pluie ne peuvent pas être raccordés à ce dispositif • Le dispositif n’est pas totalement sécurisé et doit uniquement être utilisé pour protéger des locaux secondaires sans installations techniques vitales. Il s’agit des :

Question 6 sur 8 Intermédiaire

Quelle méthode de prévention contre le reflux présente les avantages suivants : • Elle fournit une protection maximale contre le reflux et les inondations • Elle est idéale pour préserver l'équipement électrique • Elle permet l'utilisation illimitée des installations sanitaires en cas de reflux • Elle est facile à entretenir • Elle peut être installée dans les collecteurs d'eau de pluie d'un bâtiment • Elle n'est pas sensible au sable et aux particules solides dans l'eau. Il s’agit des :

Question 7 sur 8 Intermédiaire

Qui est financièrement responsable en cas d’inondations dans la plupart des pays ?

Question 8 sur 8 Intermédiaire

Quelle méthode de prévention contre le reflux présente les avantages suivants : • Elle fournit une protection maximale contre le reflux et les inondations • Elle n'est pas sensible à la graisse, au sable et aux particules solides dans l'eau • Elle permet de raccorder des installations sanitaires en cas de reflux • Elle protège les surfaces pavées • Elle peut être raccordée aux collecteurs d'eau de pluie des bâtiments. Il s’agit des :

Question 8 sur 8 Intermédiaire

Vous êtes satisfait de vos réponses ?

Envoyez vos réponses et obtenez le résultat final de l’évaluation.

Envoyer

Résultats de l’évaluation

Félicitations. Vous avez réussi l’évaluation et terminé le 3 - Eaux Usées

Badges obtenus :

Comment évalueriez-vous ce cours ?

Nous vous invitons à noter ce cours. N’oubliez pas que vous devez vous connecter avant de passer le test pour pouvoir lui attribuer une note.

Continuer la formation Aller à MyECADEMY

Dommage. Vous n’avez pas réussi 3 - Eaux Usées l’évaluation cette fois-ci

Comment évalueriez-vous ce cours ?

Nous vous invitons à noter ce cours. N’oubliez pas que vous devez vous connecter avant de passer le test pour pouvoir lui attribuer une note.

Correct
Q: Quelle méthode de prévention contre le reflux présente les inconvénients suivants : • Elle est extrêmement sensible au sable et aux particules solides dans l'eau • En cas de reflux, il est impossible d'utiliser les installations sanitaires raccordées à ce dispositif • Les collecteurs d'eau de pluie ne peuvent pas être raccordés à ce dispositif • Le dispositif n’est pas totalement sécurisé et doit uniquement être utilisé pour protéger des locaux secondaires sans installations techniques vitales. Il s’agit des :
A: Clapets anti-inondation
Correct
Q: Quels sont les trois facteurs à l’origine de l’augmentation du risque d'inondation et de reflux ?
A: La fréquence des précipitations, la durée des précipitations et les surfaces pavées
Correct
Q: Parmi ces trois dispositifs anti-inondation, pourquoi la station de relevage semble la meilleure solution ?
A: Elle est préassemblée et son emplacement à l'intérieur du bâtiment la rend facilement accessible pour la maintenance. Elle fournit aussi une protection maximale contre le reflux et les inondations
Correct
Q: Dans quelles circonstances devez-vous préférer une installation de relevage des eaux usées sous pression plutôt qu'un système gravitationnel ?
A: Lorsqu’une longue distance sépare le bâtiment des égouts, lorsque les égouts sont situés en hauteur par rapport à l’installation ou lorsque des obstacles se trouvent entre le bâtiment et les égouts.
Correct
Q: Pourquoi le coût du cycle de vie d’une installation de relevage des eaux usées sous pression est peu élevé ?
A: Le coût initial de la station de relevage est inférieure à celui d’un puits et il n'y a pas de tuyauteries gravitationnelles à l'extérieur du bâtiment
Correct
Q: Quelle méthode de prévention contre le reflux présente les avantages suivants : • Elle fournit une protection maximale contre le reflux et les inondations • Elle est idéale pour préserver l'équipement électrique • Elle permet l'utilisation illimitée des installations sanitaires en cas de reflux • Elle est facile à entretenir • Elle peut être installée dans les collecteurs d'eau de pluie d'un bâtiment • Elle n'est pas sensible au sable et aux particules solides dans l'eau. Il s’agit des :
A: Stations de relevage
Correct
Q: Qui est financièrement responsable en cas d’inondations dans la plupart des pays ?
A: Le propriétaire et les constructeurs
Correct
Q: Quelle méthode de prévention contre le reflux présente les avantages suivants : • Elle fournit une protection maximale contre le reflux et les inondations • Elle n'est pas sensible à la graisse, au sable et aux particules solides dans l'eau • Elle permet de raccorder des installations sanitaires en cas de reflux • Elle protège les surfaces pavées • Elle peut être raccordée aux collecteurs d'eau de pluie des bâtiments. Il s’agit des :
A: Stations de pompage