6 questions Intermédiaire

Évaluation ECADEMY

18 - Transport des eaux usées

Cette évaluation comprend 6 questions et peuvent être repassées à tout moment.

Vous devez répondre correctement à toutes les questions pour réussir l’évaluation et terminer le module.

Commencer l’évaluation

Question 6 sur 6 Intermédiaire

Vous êtes satisfait de vos réponses ?

Envoyez vos réponses et obtenez le résultat final de l’évaluation.

Envoyer

Résultats de l’évaluation

Félicitations. Vous avez réussi l’évaluation et terminé le 18 - Transport des eaux usées

Badges obtenus :

Comment évalueriez-vous ce cours ?

Nous vous invitons à noter ce cours. N’oubliez pas que vous devez vous connecter avant de passer le test pour pouvoir lui attribuer une note.

Continuer la formation Aller à MyECADEMY

Dommage. Vous n’avez pas réussi 18 - Transport des eaux usées l’évaluation cette fois-ci

Comment évalueriez-vous ce cours ?

Nous vous invitons à noter ce cours. N’oubliez pas que vous devez vous connecter avant de passer le test pour pouvoir lui attribuer une note.

Correct
Q: Une pompe de relevage peut-elle pomper tous types d'eaux usées ?
A: Oui si le pH est compris entre 4 et 9 et si la teneur en matière sèche est comprise entre 3 et 5 %.
Correct
Q: Pourquoi est-il important que la distance entre le niveau de départ et le niveau d'arrêt ne soit pas trop importante ?
A: Si la distance est trop importante, cela réduit le nombre de cycles et peut provoquer une sédimentation car l'eau sera restée trop longtemps dans le poste.
Correct
Q: À quoi sert le capteur de niveau de départ ?
A: Il active la pompe lorsque l'eau atteint le niveau.
Correct
Q: Quels sont les avantages d'une station de pompage avec une chambre à vannes séparée ?
A: Elle permet d'effectuer l'entretien et la maintenance des vannes sans contact direct avec le poste de relevage.
Correct
Q: Quel est le principal inconvénient du surdimensionnement d'une station de relevage ?
A: Les eaux usées restent trop longtemps dans le poste pouvant entraîner une sédimentation.
Correct
Q: Qu'est-ce que l'eau de drainage ?
A: Les eaux usées sans déchets de toilettes ou impuretés comme le papier, les couches et les fibres textiles.