Les eaux souterraines seront-elles toujours présentes

La surexploitation de nos ressources en eaux souterraines est un problème majeur. En effet, une grande partie de ces eaux est utilisée uniquement pour l’irrigation et s’évapore ensuite. Le changement climatique affecte également la disponibilité des eaux souterraines. Écoutez le professeur Anders Vest Christiansen parler des menaces qui pèsent sur les réserves en eaux souterraines.

L’eau souterraine est une ressource utile.  

Utilisée correctement, elle donne accès, à de l’eau potable de manière durable.  

Il faut être prudent pour ne pas épuiser ou endommager nos eaux souterraines.  

Cela peut avoir de graves conséquences.  

Cette eau provient de précipitations qui se sont infiltrées dans le sol.  La recharge dépend d’un certain nombre de facteurs.  

Les facteurs principaux sont la quantité et la durée des précipitations.  Ainsi, pendant la saison des pluies,  l’aquifère se recharge et le niveau de la nappe aquifère monte.  

Réciproquement, pendant la saison sèche, la nappe aquifère baisse.  

Le pompage de l’eau impacte cet équilibre, mais, à de nombreux endroits sur Terre,  les eaux souterraines peuvent être extraites de manière durable.  

L’équation est simple : si nous extrayons plus d’eau que la recharge n’en fournit,  le niveau la nappe souterraine baisse et l’aquifère s’épuise.  

L’épuisement continu finit par assécher les aquifères.  

Les eaux souterraines sont utilisées pour la consommation et l’irrigation.  

Dans de nombreux pays, l’irrigation est primordiale.  

L’alternative à ces eaux est l’eau de surface des rivières, lacs et barrages.  

Celle-ci ne bénéficie pas de l’effet nettoyant des précipitations  qui sont filtrées en passant par les couches du sol.  

L’épuisement des eaux souterraines est récurrent dans certaines régions arides  avec pour effet la baisse significative de la nappe aquifère.  

Nous devons alors extraire l’eau à des niveaux plus profonds.  

De plus, le terrain s’affaisse en raison de la baisse du support de pression  de l’eau entre les grains.  

Pour remédier à leur épuisement, les solutions varient.  

La plus simple consiste à extraire moins d’eau.  

Il existe d’autres solutions, comme répartir une charge sur un aquifère  en installant davantage de puits sur un plus vaste territoire.  

L’autre paramètre qui peut être maîtrisé est la recharge.  

En milieu naturel, la recharge provient des précipitations.  

Mais les précipitations peuvent varier grandement d’une année à l’autre  à cause des saisons sèches et humides.  

Pendant les saisons humides, la pluie s’écoule directement depuis la surface  pour atterrir dans les rivières et océans.  

Récemment, plusieurs expériences ont été menées.  

L’excès d’eau est stocké dans des bassins et piscines pendant les saisons humides  et peut alors s’infiltrer dans l’aquifère et le recharger.  

L’eau stockée pendant les saisons humides est réutilisée pendant les saisons sèches.  La nappe souterraine est ici. 

Les précipitations la rechargent constamment.  

Si la recharge en eau est plus importante que la quantité d’eau que nous extrayons,  la nappe souterraine est une ressource sûre et durable  pour la consommation et l’irrigation.  

Aperçu du cours

Modules
Modules: 5
Temps de réalisation
Temps de réalisation: 25 minutes
Niveau de difficulté
Niveau de difficulté: Basique