6 questions Basique

Évaluation ECADEMY

61 - Module sur la cuve de relevage SOLOLIFT2

Cette évaluation comprend 6 questions et peuvent être repassées à tout moment.

Vous devez répondre correctement à toutes les questions pour réussir l’évaluation et terminer le module.

Commencer l’évaluation

Question 1 sur 6 Basique

Quel type de produit sanitaire peut être nocif pour la pompe ?

Question 2 sur 6 Basique

En quoi l’accès vertical et horizontal à 360 degrés à l’entrée et à la sortie est-il avantageux ?

Question 3 sur 6 Basique

Quelle est la plus compacte des variantes de SOLOLIFT2 ?

Question 4 sur 6 Basique

Combien de prises d’eau supplémentaires SOLOLIFT2 WC-3 peut-elle supporter ?

Question 5 sur 6 Basique

Combien de minutes faut-il pour entretenir une unité SOLOLIFT2 ?

Question 6 sur 6 Basique

Le couvercle du tuyau d’entrée flexible peut-il être tourné dans n’importe quelle position ?

Question 6 sur 6 Basique

Vous êtes satisfait de vos réponses ?

Envoyez vos réponses et obtenez le résultat final de l’évaluation.

Envoyer

Résultats de l’évaluation

Félicitations. Vous avez réussi l’évaluation et terminé le 61 - Module sur la cuve de relevage SOLOLIFT2

Badges obtenus :

Comment évalueriez-vous ce cours ?

Nous vous invitons à noter ce cours. N’oubliez pas que vous devez vous connecter avant de passer le test pour pouvoir lui attribuer une note.

Continuer la formation Aller à MyECADEMY

Dommage. Vous n’avez pas réussi 61 - Module sur la cuve de relevage SOLOLIFT2 l’évaluation cette fois-ci

Comment évalueriez-vous ce cours ?

Nous vous invitons à noter ce cours. N’oubliez pas que vous devez vous connecter avant de passer le test pour pouvoir lui attribuer une note.

Correct
Q: Quel type de produit sanitaire peut être nocif pour la pompe ?
A: Les lingettes.
Correct
Q: En quoi l’accès vertical et horizontal à 360 degrés à l’entrée et à la sortie est-il avantageux ?
A: Il offre un maximum de flexibilité.
Correct
Q: Quelle est la plus compacte des variantes de SOLOLIFT2 ?
A: SOLOLIFT2 D-2
Correct
Q: Combien de prises d’eau supplémentaires SOLOLIFT2 WC-3 peut-elle supporter ?
A: 3
Correct
Q: Combien de minutes faut-il pour entretenir une unité SOLOLIFT2 ?
A: 3 minutes
Correct
Q: Le couvercle du tuyau d’entrée flexible peut-il être tourné dans n’importe quelle position ?
A: Oui