Introduction à la réutilisation des eaux usées industrielles et aux raisons de sa mise en œuvre dans les process industriels
Découvrez les différents domaines d’application du traitement des eaux usées dans l’industrie et les raisons pour lesquelles de nombreuses industries les intègrent dans leurs process.
Le secteur industriel consomme de gros volume d’eau, la réutilisation des eaux industrielles contribue à augmenter la disponibilité de l’eau dans le monde.
Dans ce module, vous découvrirez les différents domaines d’application du traitement des eaux usées dans l’industrie et les raisons pour lesquelles de nombreuses industries adoptent sa réutilisation dans leurs process.
La réutilisation de l’eau s’inscrit parfaitement dans l’objectif numéro 6 de développement durable (ODD6) des Nations unies, et à des répercussions sur le traitement de l’eau en général et le traitement des eaux industrielles en particulier.
L’ODD 6 vise à garantir la gestion durable et l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement, et est activement soutenu par Grundfos.
Le secteur industriel a de nombreuses raisons de mettre en place un système de réutilisation de l’eau, et les principaux moteurs en sont les suivants :
- la rareté de l’eau et la diminution de la quantité d’eau potable disponible, soulignées par l’ODD 6 de l’ONU ;
- la réduction des coûts liés à l’eau et à l’assainissement, à la consommation d’énergie et à l’utilisation de produits chimiques, ainsi que la possibilité de valoriser des composés présents dans les eaux usées du process ;
- les exigences réglementaires en matière d’eau potable et non potable sont de plus en plus strictes ;
- les facteurs technologiques encouragés par l’évolution démographique, l’augmentation des polluants et l’apparition de nouveaux comme les particules de plastiques nécessitent des technologies alternatives et de nouvelles solutions.
Beaucoup d’industries ont une approche conservatrice et sont souvent préoccupées par l’absence de résultat tangible et par la nécessité d’une solution sur mesure. Une absence de contrôle et de réglementation dans leur secteur d’activité peut également les freiner.
Cependant, un examen plus poussé permet de mettre en évidence les raisons et avantages convaincants qu’offre un système de réutilisation de l’eau.
Commençons par passer en revue les usages de l’eau les plus courants dans l’industrie. Sur un site industriel, l’eau est partout et fait l’objet d’une utilisation intensive comme eau de traitement, eau de refroidissement et eau de nettoyage, entre autres. Et qui dit utilisation dit contamination et donc la nécessité de nettoyer et de traiter.
Il existe quatre types de traitement des eaux industrielles : les eaux usées concentrées, les eaux industrielles, l’eau salée et l’eau industrielle claire.
Grundfos fournit ses services aux quatre domaines, mais dans ce module, nous allons nous concentrer sur les eaux usées concentrées et industrielles.
Lorsque nous entrons dans une usine, nous regardons d’abord l’alimentation en eau, sa source. Soit, nous pouvons utiliser l’eau directement, soit il nous faut la traiter pour l’adapter à son utilisation. Nous pouvons voir ici l’eau entrer dans le process industriel.
Après usage, par exemple comme eau de traitement ou de nettoyage, la qualité de l’eau est altérée et le rejet direct dans l’environnement n’est pas possible. Un traitement biologique, physique ou chimique est donc nécessaire.
Selon les caractéristiques de ces eaux usées, différentes mesures sont employées pour les nettoyer. De façon générale, le traitement biologique, l’élimination des particules et des ions (respectivement à l’aide de l’ultrafiltration et de l’osmose inverse) et le conditionnement sont les mesures les plus courantes.
Récapitulons ce que nous avons présenté dans ce module :
– l’eau de traitement, l’eau de refroidissement et l’eau de nettoyage sont des domaines typiques des process industriels consommant beaucoup d’eau ;
– il existe de nombreuses raisons de traiter et réutiliser cette eau, par exemple la rareté de l’eau, les coûts, les exigences réglementaires et la disponibilité de nouvelles technologies ;
– les domaines d’application dans le traitement des eaux industrielles sur lesquels nous nous concentrons pour la réutilisation de l’eau sont les eaux usées concentrées et industrielles.