6 questions Intermédiaire

Évaluation ECADEMY

69 - La formation de pompage distribué Grundfos

Cette évaluation comprend 6 questions et peuvent être repassées à tout moment.

Vous devez répondre correctement à toutes les questions pour réussir l’évaluation et terminer le module.

Commencer l’évaluation

Question 2 sur 6 Intermédiaire

Avec une installation de pompage distribué, la mise en service et l’équilibrage...

Question 4 sur 6 Intermédiaire

Avec une seule pompe dédiée pour chaque unité terminale, quel mode de régulation est utilisé ?

Question 5 sur 6 Intermédiaire

Pourquoi, dans la majorité des cas, n’y a-t-il pas de débit de bypass avec une installation de pompage distribué ?

Question 6 sur 6 Intermédiaire

Vous êtes satisfait de vos réponses ?

Envoyez vos réponses et obtenez le résultat final de l’évaluation.

Envoyer

Résultats de l’évaluation

Félicitations. Vous avez réussi l’évaluation et terminé le 69 - La formation de pompage distribué Grundfos

Badges obtenus :

Comment évalueriez-vous ce cours ?

Nous vous invitons à noter ce cours. N’oubliez pas que vous devez vous connecter avant de passer le test pour pouvoir lui attribuer une note.

Continuer la formation Aller à MyECADEMY

Dommage. Vous n’avez pas réussi 69 - La formation de pompage distribué Grundfos l’évaluation cette fois-ci

Comment évalueriez-vous ce cours ?

Nous vous invitons à noter ce cours. N’oubliez pas que vous devez vous connecter avant de passer le test pour pouvoir lui attribuer une note.

Correct
Q: Comment le pompage distribué garantit-il un débit minimum sur chaque refroidisseur ?
A: Grâce à un capteur de pression différentielle installé sur chaque refroidisseur ;
Correct
Q: Avec une installation de pompage distribué, la mise en service et l’équilibrage...
A: Se font rapidement et facilement.
Correct
Q: Pourquoi le débit des convecteurs est-il toujours adéquat dans une installation de pompage distribué ?
A: Parce que la vitesse de la pompe MAGNA 3 est adaptée en fonction de la charge de l’unité terminale ;
Correct
Q: Avec une seule pompe dédiée pour chaque unité terminale, quel mode de régulation est utilisé ?
A: La température constante.
Correct
Q: Pourquoi, dans la majorité des cas, n’y a-t-il pas de débit de bypass avec une installation de pompage distribué ?
A: Parce que les pompes primaires tentent de correspondre aux débits primaire et secondaire ;
Correct
Q: Quel est l’élément clé de la conception du pompage distribué Grundfos ?
A: L’utilisation de pompes intelligentes pour remplacer les vannes ;