Les avantages du système de surpression CMBE Twin

Découvrez les nombreux avantages du système de surpression CMBE Twin, ayez un aperçu de ses fonctionnalités pratiques et apprenez à identifier les situations dans lesquelles ce système est plus adapté que d’autres.

Grundfos propose une large gamme de systèmes de surpression  destinés aux bâtiments domestiques, résidentiels ou industriels. 

Dans ce module, nous vous présenterons le système de surpression CMBE Twin  et ses nombreux avantages. 

Nous vous montrerons son utilité par rapport aux autres surpresseurs,  les situations dans lesquelles il est le plus adapté,  et nous nous pencherons sur les différents types d’installation,  avant d’aborder les principales caractéristiques du système. 

Laissez-nous vous le présenter.  Le CMBE Twin comporte deux pompes CMBE montées sur un même socle. 

Ce système à pression constante  est configuré pour fonctionner en mode service/secours ou cascade. 

Nous verrons ces deux modes de fonctionnement plus tard.  Pour l’instant, concentrons-nous sur le rôle du  du CMBE Twin par rapport aux autres surpresseurs de la gamme. 

Comparé à d’autres solutions de surpression,  le CMBE Twin est plus adapté aux petits bâtiments collectifs et tertiaires.  – tels que les écoles, habitats résidentiels, bureaux et hôpitaux.  Mais quand faut-il privilégier le système de  surpression CMBE Twin ? Regardons ensemble.  Premièrement, il garantit un approvisionnement régulier en eau. 

En mode service/secours, une seule pompe fonctionne.  La deuxième sert de pompe de secours. 

Dans l’éventualité où l’une des deux pompes est hors service,  la deuxième pompe prend le relais.  Un approvisionnement régulier et fiable de l’eau est alors garanti,  ce qui permet à l’installateur et à l’utilisateur final d’être sereins.  Ensuite, c'est une solution économe en énergie  grâce à son mode de fonctionnement en cascade.  Le mode cascade permet un mode de fonctionnement intelligent et économe  qui veille à ce que les performances du CMBE Twin  s’ajustent automatiquement en fonction de la consommation. 

Ainsi, lorsque la demande en eau dépasse les performances d’une pompe,  la deuxième se met en route. 

Dès que la demande diminue et que les performances d’une suffisent,  la deuxième s’arrête,  ce qui permet au système de fonctionner aussi efficacement que possible.  Ces deux modes de fonctionnement ont en commun l’alternance et le multi-maître.  L’alternance répartit équitablement les heures de fonctionnement entre les pompes,  tandis que la fonctionnalité multi-maître  s’assure qu’une pompe peut prendre le contrôle du système de surpression  si l’autre pompe est hors service.  L'installation est plus fiable et cela rassure l’utilisateur final. 

En matière d’installation,  le CMBE utilise l’eau du réseau public ou d’un réservoir intermédiaire.  Dans tous les cas, il est adapté à plusieurs modèles de surpression. 

Deux des modèles les plus courants sont la surpression directe  et la surpression divisée en zone.  La surpression directe délivre de l’eau à l’ensemble du bâtiment  depuis un système CMBE Twin,  alors que la surpression divisée en zone  permet d’installer plusieurs systèmes CMBE Twin,  chacun d’eux dessert une partie du bâtiment en question. 

En matière d’efficacité énergétique,  un modèle d’installation n’est pas plus avantageux qu’un autre.  Tout dépend de l’architecture du bâtiment et de son utilisation.  L’avantage du CMBE Twin est le confort qu’il offre à l’utilisateur final.  Ceci est dû à sa capacité à fournir une pression constante,  indépendamment du nombre de robinets ouverts. 

En démarrant et en arrêtant la deuxième pompe selon la consommation,  il fournit une pression constante avec une haute efficacité énergétique.  L’autre avantage est sa facilité d’installation en trois étapes. 

D’abord, connectez les deux collecteurs aux pompes et tuyaux principaux.  Ensuite, amorcez la pompe et branchez-la à l’alimentation.  Puis, utilisez le panneau de commande LED ou l’application GO Remote de Grundfos  pour régler la pression souhaitée. Vous voilà prêt à démarrer les pompes.  La petite taille du CMBE Twin apporte d’autres avantages.  Par rapport aux systèmes conventionnels, il est très compact.  C’est un avantage car l’espace des locaux techniques est assez limité. 

Le distributeur l’apprécie également, puisqu’il  prend moins de place en rayon ou en stock.  Enfin, les composants clés du système CMBE Twin sont conçus par Grundfos,  ce qui vous garantit que les technologies mises  en œuvre fonctionnent parfaitement ensemble. 

Donc, les particularités du surpresseur CMBE  Twin de Grundfos n’ont plus de secrets pour vous.  Faisons le point.  Le CMBE Twin convient aux petits bâtiments collectifs tertiaires. 

Il utilise l’eau directement du réseau public ou de réservoirs de stockage  et il peut convenir à différents cas d’installations.  Le CMBE Twin est le choix à faire,  s’il vous faut un approvisionnement en eau régulier et économe en énergie.  Il offre toute une série d’avantages, comme :  un confort à l’utilisateur final grâce à une pression constante et maîtrisée,  peu importe le nombre de robinets ouverts.  Une installation facile rapide grâce à sa configuration et au pré-assemblage usine.  Une taille compacte qui s’adapte à la plupart des espaces restreints. 

Enfin, il apporte à l’utilisateur final une certaine sérénité  grâce à la fonctionnalité multi-maître de la pompe.  

Aperçu du cours

Modules
Modules: 2
Temps de réalisation
Temps de réalisation: 14 minutes
Niveau de difficulté
Niveau de difficulté: Intermédiaire