Quelle pompe utiliser ?

Découvrez comment trouver la pompe adaptée à chacun de vos besoins.

Avec la grande variété de pompes proposées sur marché, il n’est pas toujours évident de savoir laquelle est adaptée à votre application.

Dans ce module, nous allons vous présenter différentes applications d’une résidence domestique classique et nous allons voir ensemble quel type de pompe doit être privilégié pour chacune de ces applications. Avant toute chose, il est important de rappeler que les lois et les réglementations relatives au pompage varient d’un pays à l’autre.

Il est par conséquent possible que certains exemples de ce module ne soient pas autorisés dans votre région. Commençons. En premier lieu, nous avons la surpression d’eau froide. Cette dernière est utilisée lorsque l’adduction principale d’eau fournit une pression trop faible, voire inexistante.

Lorsque cela se produit, vous aurez besoin d’une pompe qui peut fournir le débit et la pression nécessaires. Un petit surpresseur comme le Grundfos SCALA devrait faire l’affaire dans ce cas. Néanmoins, si votre adduction d’eau provient d’un trou de forage, vous devrez opter pour une pompe submersible telle que la Grundfos SQ.

Abordons la réutilisation des eaux de pluie. La collecte, le stockage et la réutilisation des eaux de pluie constituent un bon moyen d’économiser de l’eau et de réduire la consommation d’eau et d’énergie du propriétaire. Ces eaux peuvent également servir pour l’irrigation des jardins, la chasse d’eau des toilettes, les machines à laver et le lavage de voitures. 

Autrement dit, cette eau n’est pas potable. Les pompes submersibles Grundfos SB ou SBA conviennent particulièrement aux réservoirs d’eaux de pluie. Les réservoirs souterrains et en surface offrent un certain nombre de solutions de pompage, notamment les pompes JET, les pompes submersibles et les pompes multicellulaires auto-amorçantes.

Les pompes JET offrent d’excellentes performances d’aspiration jusqu’à 8 mètres. Ces pompes sont auto-amorçantes et leur conception robuste leur confère une grande durabilité. La pompe JET Grundfos JP illustre parfaitement ce type de technologie. Les pompes submersibles, quant à elles, sont plus ou moins silencieuses.

Comme ces dernières sont installées dans le réservoir souterrain, elles ne sont également pas visibles. Grundfos propose plusieurs pompes submersibles, notamment les pompes SQ et SB précédemment évoquées. Une pompe multicellulaire auto-amorçante allie l’efficacité au fonctionnement silencieux.

Parmi ces pompes multicellulaires auto-amorçantes, nous retrouvons par exemple la pompe Grundfos CM Booster Self-Priming. Il nous est déjà arrivé à tous de devoir attendre que l’eau chauffe pour entrer dans la douche. Avec une pompe de recirculation d’eau chaude, ce problème n’est plus qu’un lointain souvenir. Cette pompe permet d’obtenir de l’eau chaude instantanément.

Les pompes de recirculation d’eau chaude ne nécessitent ni de haute pression ni de haut débit, de plus, elles sont assez compactes. Les gammes Grundfos ALPHA et COMFORT sont idéales pour les installations de recirculation d’eau chaude. Pour finir, nous avons les eaux usées. Beaucoup de personnes croient que les eaux usées disparaissent d’elles-mêmes et c’est ce qu’il se passe dans la plupart des cas.

Toutefois, en cas d’inondation, vous devez agir. Pour gérer et retirer l’excédent d’eaux usées, vous aurez besoin d’une station de relevage domestique ou d’une pompe de drainage. La gamme de stations de relevage Grundfos SOLOLIFT et la gamme de pompes de drainage Grundfos Unilift représentent des solutions idéales pour cette tâche.

C’est la fin de votre module de formation de base sur les pompes et les applications. N’oubliez pas de consulter les autres cours de la Grundfos ECADEMY ou de vous rendre sur notre site web pour en savoir plus sur nos solutions et applications. 

Aperçu du cours

Modules
Modules: 3
Temps de réalisation
Temps de réalisation: 13 minutes
Niveau de difficulté
Niveau de difficulté: Basique