Comment identifier vos besoins en matière de pompe de surpression domestique pour accroître la pression d’eau à la sortie d’un puits de surface et comment choisir le bon surpresseur ?

Découvrez-en plus sur la surpression dans le cadre d’un puits de surface et ce qu’il faut prendre en compte pour choisir le surpresseur adapté.

Les puits de surface sont des puits dont la profondeur est de 8 mètres maximum. Une pompe peut être connectée au puits pour augmenter la pression.

Lors du choix d’une pompe pour un puits de surface, il est important d’anticiper l’emplacement de la pompe. La pompe peut être soit immergée dans l’eau, soit installée au sec. Cette 2ème solution est plus facile à installer, à exploiter et à entretenir. C’est pourquoi ce module abordera ce type d’installation. Étant donné qu’une pompe de surface sera positionnée au-dessus du puits de surface et présentera une pression d’entrée négative, celle-ci doit être auto-amorçante.

Nous recommandons également la pose d’un clapet anti-retour sur la pompe afin d’éviter que l’eau ne retourne dans le puits. Il peut être placé à l’entrée de la pompe ou comme un clapet de pied, au fond du puits. Les pompes pour puits de surface sont souvent installées en extérieur. Ainsi, ces pompes doivent être robustes et résistantes aux éléments, comme la pluie et la poussière, et aux grandes amplitudes thermiques.

Dans la mesure où les puits de surface peuvent renfermer de l’air et des saletés, nous recommandons une pompe capable de traiter l’air et d’ajouter un filtre d’entrée qui protégera la pompe des saletés présentes dans le puits de surface.

Dans le cas où le puits s’assécherait, nous conseillons une pompe dotée d’une protection contre la marche à sec.

Les pompes recommandées pour augmenter la pression d’eau des puits de surface sont les suivantes : SCALA2, JET ou SCALA1.

Les pompes SCALA1 et 2 sont équipées d’une protection contre la marche à sec, de la fonction auto-amorçage et d’un clapet anti-retour intégré. Cependant, nous conseillons également d’installer un clapet de pied.

La pompe JET dispose de l’auto-amorçage et peut traiter l’air efficacement. Si vous choisissez une pompe avec un système de gestion de la pression, elle sera également dotée d’une protection contre la marche à sec. Toutefois, la pompe JET n’est pas idéale pour les installations extérieur et doit être installée sous un abri de jardin ou un appentis.

Les pompes SCALA1 et 2, elles, sont idéales pour une installation extérieure. SCALA1 offre d’excellentes capacités de traitement de l’air et est facile à utiliser pour l’irrigation du jardin grâce à sa fonction timer.

Aperçu du cours

Modules
Modules: 6
Temps de réalisation
Temps de réalisation: 25 minutes
Niveau de difficulté
Niveau de difficulté: Basique