Comment identifier vos besoins en matière de surpression afin d’augmenter la pression dans vos conduites d’eau et comment choisir le bon surpresseur ?

Dans ce module sur la surpression, découvrez comment augmenter la pression de l’eau courante et ce qu’il faut prendre en compte lors de la sélection de la pompe de surpression d’eau courante la plus adaptée.

Dans certaines régions du monde, à cause des variations de la demande en eau au cours de la journée, les pressions d’eau peuvent être faibles ou fluctuer. Afin de stabiliser la pression d’eau dans une habitation raccordée au réseau, il est possible d’installer un surpresseur. Cependant, certains pays interdisent d’augmenter la pression d’eau au niveau des conduites.

Un réservoir de stockage d’où la pression pourra être envoyée dans la maison ou jusqu’à un réservoir de toit peut être installé. Assurez-vous de toujours vérifier la réglementation en vigueur avant de raccorder un surpresseur au réseau de distribution d’eau. Ils permettent d’augmenter la pression et sont souvent installés dans la maison. Ainsi, la pompe doit être silencieuse pour ne pas incommoder les habitants. Même en extérieur, nous recommandons une pompe silencieuse afin de ne pas déranger les voisins lorsque cette dernière se lance la nuit.

La pression d’eau dans les conduites peut parfois être très élevée. Par conséquent, vous devez choisir une pompe suffisamment robuste pour supporter à la fois la pression d’entrée et de pompage.

Comme la pression d’eau dans les conduites varie considérablement durant la journée, il est préférable de choisir un surpresseur capable, non seulement d’augmenter la pression, mais aussi de la stabiliser. De sorte que l’utilisateur final profite d’une pression d’eau constante toute la journée, malgré les variations de pression dans les conduites.

Prenons un exemple : avec 2 bar de pression dans les conduites et une pompe qui délivre 5 bar, la pression finale sera de 7 bar, ce qui peut être un problème si la pompe n’est pas capable de gérer une pression de plus de 6 bar, par exemple. Toutefois, une pompe à pression constante fournira seulement la pression requise pour répondre au besoin. Ainsi, si le point de consigne de la pompe est de 4 bar, la vitesse de la pompe s’ajuste pour fournir 2 bar afin que la pression totale atteigne 4 bar.

Et enfin, toute pompe d’augmentation de la pression d’eau courante doit être homologuée pour l’eau potable.

Pour accroître la pression d’eau du réseau, nous vous recommandons de choisir les pompes Grundfos JET, SCALA1 ou SCALA2.

La pompe JET couvrira les besoins de surpression des conduites d’eau avec ses matériaux résistants jusqu’à 6 bar et à son homologation pour l’eau potable. Toutefois, en raison de son niveau sonore important, la pompe JET ne pourra être utilisée que dans des installations en extérieur.

La pompe SCALA1 émet un bruit réduit, adapté aux installations en intérieur, tandis que SCALA2 offre un niveau sonore minimal et une option avancée pour la surpression des conduites à pression constante.

Aperçu du cours

Modules
Modules: 6
Temps de réalisation
Temps de réalisation: 25 minutes
Niveau de difficulté
Niveau de difficulté: Basique