Découvrez les modes de contrôle des circulateurs COMFORT
Apprenez comment fonctionnent les modes de contrôle des circulateurs pour eau chaude sanitaire COMFORT.
Dans cette vidéo, nous allons examiner de plus près les modes de contrôle des circulateurs ECS COMFORT.
La gamme COMFORT comporte 4 versions, chacune avec son propre mode de contrôle. Tous les COMFORT sont prêts à fonctionner et intègrent, suivant les versions, les contrôleurs et capteurs requis.
Les modes de contrôle ont pour but de réduire les pertes thermiques du bouclage et la consommation électrique, tout en préservant le confort des utilisateurs. Voyons comment fonctionnent les modes de contrôle.
FONCTIONNEMENT CONTINU 24H/24 ET 7J/7
Ce mode de fonctionnement est adapté à un bouclage ECS censé fonctionner en continu pendant vingt-quatre heures, sept jours sur sept ou lorsque le circulateur est connectée à une unité de commande externe qui pilote son alimentation électrique.
Le mode automatique de contrôle température, démarre le circulateur lorsque la température du bouclage descend en dessous d’une certaine valeur, puis l'arrête lorsque l’eau a atteint une température suffisante. Ce fonctionnement garantit une eau chaude aux robinets et limite un fonctionnement continu du chauffe-eau. Ce mode est automatique et ne nécessite aucun réglage manuel.
Le mode de contrôle température peut être combiné avec la minuterie dans la variante COMFORT TDT. La minuterie permet aux utilisateurs de régler facilement les périodes de fonctionnement via une interface frontale conviviale. Lorsqu'ils sont au travail, par exemple, la circulation du bouclage est arrêtée pour éviter la production d'eau chaude et consommer de l'énergie. Aux heures souhaitées, le circulateur préréglé assurera la disponibilité de l'eau chaude aux robinets.
Le mode de contrôle AUTOADAPT intègre un capteur externe placé sur le tuyau de départ pour détecter l'utilisation de l'eau chaude.
Cela permet au circulateur de capter les habitudes d’utilisation tout au long de la journée, en faisant la différence entre le matin, le soir, la semaine, le week-end et les périodes d’inactivité telles que les vacances. Grâce à ces informations, le circulateur va fonctionner sur des périodes appropriées à l'usage de l'eau chaude. Après 24 heures sans consommation d’eau chaude, il passe automatiquement en mode vacances et reprendra son fonctionnement dès détection d'une fluctuation d’eau chaude.
Des explications plus détaillées sur les modes de contrôle sont disponibles en utilisant le QR code présent sur sa tête ou sur son emballage. Nous avons ainsi couvert les modes de contrôle des circulateurs ECS COMFORT.