COMFORT Installation et mise en service
Découvrez comment installer les circulateurs COMFORT dans les systèmes de recirculation d’eau chaude sanitaire situés dans des maisons domestiques.
Dans cette vidéo, vous apprendrez comment installer des circulateurs COMFORT dans les systèmes de recirculation d’eau chaude sanitaire situés dans les maisons domestiques. Avant d’installer le circulateur, prenez le temps de lire attentivement les instructions d’installation accessibles via le QR code présent sur la façade du circulateur.
Tout d’abord, assurez-vous qu'un clapet anti-retour et une vanne d'isolation sont présents sur le bouclage. Si votre circuit est important et ramifié, assurez-vous qu’il est équipé de vannes d’équilibrage et qu’il est équilibré hydrauliquement. Lors du choix de l’emplacement d’installation du circulateur, notez que les COMFORT avec contrôle de température doivent être montés sur la tuyauterie de bouclage retour à au moins 50 cm de la chaudière.
Pour les versions AUTOADAPT, un capteur de température externe et son câble sont fixés sur la tête du circulateur. Pour ne pas endommager le câble, vous devez le dérouler doucement à la longueur souhaitée en tournant la tête du circulateur dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. Fixer le capteur sur une partie dégagée de la tuyauterie de départ eau chaude, en évitant les joints en T ou l’isolation.
La distance optimale entre la chaudière et le capteur est de 20 cm pour les tuyaux composites et de 50 cm pour les tuyaux métalliques. Pour cette version, il est recommandé de régler la température de l'eau chaude à 48°C minimum.
Les corps des circulateurs COMFORT sont disponibles avec deux entraxes. Le modèle avec une entraxe 140 mm comporte un clapet anti-retour et une vanne d'isolation.
Si l'installation est sous pression, assurez-vous que la zone dans laquelle vous installez le circulateur est isolée. Attention à l’eau chaude à l’intérieur de la pompe. La flèche sur son corps indique la direction de l’écoulement de l’eau. Si des vannes ont été fournies avec la pompe, assurez-vous de visser le vanne d'isolation en amont du débit et le clapet anti-retour en aval du débit. Installez les joints fournis avec le circulateur lors du montage sur la tuyauterie. Serrez les raccords, puis placez les coques d’isolation sur son corps pour réduire les pertes de chaleur.
Les circulateurs COMFORT peuvent être montés verticalement, horizontalement et avec la tête orientée vers le bas. Assurez-vous que le câble d'alimentation soit toujours orienté vers le bas après l’installation. Vous ne pouvez pas monter le circulateur avec sa tête dirigée vers le haut.
Si vous devez faire pivoter l’affichage de la pompe, desserrez l’écrou-raccord et tournez la tête de pompe dans la position souhaitée. Serrez ensuite l’écrou pour le fixer à nouveau.
Lors du remplacement d’un ancien modèle, vous n’aurez peut-être qu’à remplacer sa tête. La conception de sa roue, permet au COMFORT de s'adapter à de nombreux corps en laiton d'autres marques de circulateurs. Si le circuit n’est pas équipé d'un dégazeur, vous devrez peut-être rincer le circuit via le corps du circulateur. Le circuit doit être exempt d’air pour fonctionner correctement. Fermez la vanne d'isolation, puis démontez la tête du circulateur. Grundfos fournit des clapets de purges en option. Vissez le clapet sur le corps du circulateur et à l'aide d'un tuyau et après ouverture de la vanne d'isolation, laissez l’eau s’échapper jusqu’à ce que les tuyaux soient libres d’air. Une fois terminé, refermez la vanne, retirez le clapet de purge et remontez la tête du circulateur.
Enfin, connectez la pompe COMFORT à l’alimentation électrique. Notez qu’un câble avec une prise est inclus dans tous les modèles.
Allumez le circulateur et évacuez l’air restant. Cela peut être fait en démarrant et en arrêtant le circulateur plusieurs fois. Une autre option consiste à ouvrir et à fermer le robinet d’eau chaude le plus éloigné, en répétant le processus cinq à six fois jusqu’à ce que le circulateur fonctionne silencieusement.
Cela couvre l’installation et la mise en service d'un circulateur COMFORT.