Qu’est-ce qu’une courbe de pompe ?
Découvrez ce qu’est une courbe de pompe, ce qu’elle mesure et comment l’utiliser.
Pour tirer le meilleur de vos pompes, il est important que vous sachiez comment elles fonctionnent le mieux. Et pour le savoir, vous devez connaître les courbes de pompe.
Dans ce module, Nous allons vous presenter les courbes de pompe et vous expliquer à quoi elles servent.
Commençons.
Pour faire simple, une courbe de pompe est une representation graphique des performances d’une pompe.
Elle vous fournit des informations sur des éléments de performance d’une pompe, qui vous aideront à identifier et à choisir la pompe adaptée à vos besoins.
Les courbes de pompe variant d’une pompe à l’autre, et les variations dependent de nombreux facteurs,
notamment de l’alimentation électrique ou de la taille et la forme de la roue.
Dans leur forme la plus simple, les courbes de pompe indiquent le débit (Q) et la hauteur (H) de la pompe.
Le débit est la vitesse à laquelle l’eau est déplacée dans un système hydraulique, et la hauteur indique la hauteur à laquelle une pompe peut faire monter l’eau.
Observons maintenant les types de courbes de pompe les plus courants.
À savoir :
la courbe QH
la courbe ŋ
la courbe P2
et la courbe NPSH.
La courbe QH montre la hauteur qu'une pompe est capable d'effectuer à un débit donné.
Elle est généralement mesurée en mètres. L’un des avantages de mesurer la hauteur en mètres est que la courbe QH n’est pas affectée par la densité du liquide à manipuler.
Dans une courbe QH typique, pour une pompe centrifuge, un faible débit entraîne une hauteur élevée et un débit élevé entraîne une faible hauteur.
La courbe ŋ mesure, quant à elle,
l’efficacité de la pompe.
L’efficacité est la relation entre la puissance hydraulique fournie et la puissance utilisée.
L’efficacité depend du point de fonctionnement de la pompe, d’où l’importance de choisir une pompe qui répond aux exigences de debit pour s’assurer qu’elle fonctionne toujours dans la zone de débit la plus efficace.
Passons maintenant à la courbe P2.
Celle-ci mesure la relation entre le debit d'une pompe et la consommation d’énergie. Pour la plupart des pompes centrifuges, la valeur P2 augmente lorsque le débit augmente. Pour finir, nous avons la courbe NPSH. NPSH signifie hauteur d’aspiration positive nette et donne la pression absolue minimale qui doit être du côté de l’aspiration d’une pompe pour éviter la cavitation. Celle-ci se produit lorsque de petites bulles de vapeur apparaissent dans la pompe en raison d’une pression trop faible. Cela peut endommager la pompe. La valeur NPSH est mesurée en mètres et dépend du débit.
Lorsque le débit augmente, la valeur NPSH augmente aussi.
Voilà qui conclut notre presentation générale sur les courbes de pompe.
Merci pour le visionnage.