Problèmes de dimensionnement, de sélection, d'installation et de mise en service des pompes dans les installations de récupération d'eau de pluie

Découvrez comment éviter les problèmes les plus courants liés au dimensionnement, à la sélection, à l'installation et à la mise en service des pompes dans les installations de récupération d'eau de pluie.

Lors du dimensionnement, de la sélection, de l'installation ou de la mise en service de pompes destinées aux installations de récupération d'eau de pluie, vous pouvez être confronté à de nombreux problèmes allant de la surconsommation d'énergie et de la perte de temps à un mauvais confort domestique et à des coûts supplémentaires.

Nous allons les explorer plus en détail. Nous commencerons par les difficultés liées au dimensionnement et à la sélection des pompes. Des pompes mal dimensionnées et mal sélectionnées peuvent avoir un impact négatif sur la consommation d'énergie et le confort des utilisateurs et entraîner des interventions fastidieuses.

Les résidents peuvent constater :
* Une surconsommation d'énergie pouvant aller jusqu'à 40 % par rapport à un surpresseur adapté.
* Une augmentation des coûts d'achat et de fonctionnement en cas de surdimensionnement de la pompe.
* Une pression d'eau insuffisante au point de consommation.

Les causes les plus courantes des problèmes de dimensionnement d'une pompe destinée à une installation de récupération d'eau de pluie peuvent être :
* Des informations incorrectes ou manquantes sur la distance entre le réservoir d'eau de pluie et la pompe.  
* Une mauvaise compréhension de la méthode de sélection de la bonne pompe ou des composants adaptés et compatibles, comme la tuyauterie d'aspiration et ses dimensions.
* Des outils de dimensionnement médiocres ou inexistants.

Grundfos propose une gamme complète de pompes pour la récupération d'eau de pluie, conçue pour garantir un processus de dimensionnement et de sélection simple et intuitif.

Passons maintenant aux problèmes liés à l'installation et à la mise en service.
Lorsque vous montez des pompes dans des installations de récupération d'eau de pluie, il est essentiel de ne pas contaminer le réseau de distribution public avec de l'eau de pluie. Vous devrez installer un système de séparation qui garantit que l'eau de pluie ne peut pas refluer ou être raccordée au réseau public.

L'accès limité à un espace d'installation confiné ou exigu, comme un grenier ou une armoire technique, est généralement la principale raison des installations chronophages. Dans d'autres cas, certaines pompes peuvent comporter de nombreux composants ou nécessiter une mise en service complexe, ce qui peut allonger le temps de travail et augmenter le risque de difficultés imprévues.
Pour résoudre ces problèmes, Grundfos propose une gamme de solutions complètes qui peuvent réduire considérablement les temps d'installation et de mise en service. Les modèles SCALA2 et SCALA1 sont tous deux des surpresseurs compacts tout-en-un, facilitant ainsi leur installation, même dans des espaces confinés. Le SCALA1 est doté d'une mise en service intelligente lorsqu'il est connecté à l'application Grundfos GO. Une sélection de paramètres avancés peut être gérée dans l'appli.

SYSTÈME SCALA1 : Un groupe de surpression complet conçu spécifiquement pour la gestion d'eau de pluie. La solution avec fonction intégrée de basculement de l'eau de pluie au réseau de distribution. Les SB/SBA sont des solutions simples qui ne nécessitent qu'un branchement électrique pour fonctionner.

Aperçu du cours

Modules
Modules: 4
Temps de réalisation
Temps de réalisation: 20 minutes
Niveau de difficulté
Niveau de difficulté: Intermédiaire