Problèmes liés aux pompes dans les installations de récupération d'eau de pluie

Apprenez à résoudre les problèmes courants liés aux pompes, tels qu'une consommation d'énergie élevée et un niveau sonore inconfortable.

Souvent, les vieilles pompes ou les technologies obsolètes utilisées dans les installations de récupération d'eau de pluie peuvent entraîner des problèmes tels que des nuisances sonores et une surconsommation d'énergie. Dans ce module, vous apprendrez comment remédier à ces difficultés rencontrées fréquemment.

Commençons par les installations bruyantes. Lorsque de vieilles pompes ou des groupes de surpression équipés d'une technologie obsolète fonctionnent à l'intérieur ou à proximité des habitations, ils peuvent provoquer des vibrations dans les canalisations d'eau. Cela conduit souvent les résidents à subir des bruits indésirables. En général, les nuisances sonores peuvent réduire le confort des résidents et des voisins et entraîner un fort mécontentement et des répercussions négatives sur la réputation des installateurs.

Par ailleurs, les nuisances sonores peuvent entraîner des interventions inutiles des installateurs. Cela peut coûter cher aux résidents et prendre beaucoup de temps aux installateurs.

Les causes les plus courantes des nuisances sonores dans les installations de récupération d'eau de pluie peuvent être :
* Une vieille technologie de pompage obsolète générant des vibrations dans le circuit d'eau.
* Une mauvaise régulation des pompes qui les fait fonctionner trop fréquemment et augmente les factures d'énergie.
* Une demande d'eau supérieure à ce que la pompe peut gérer.
* L'absence de matériaux insonorisants dans les canalisations.

Pour que vos clients échappent aux installations bruyantes, les solutions Grundfos suivantes sont recommandées : Le SCALA2 offre le plus faible niveau sonore avec 47 dB(A) en fonctionnement.

Ce niveau peut être inférieur au bruit généré par un lave-linge ""silencieux"" qui se situe généralement entre 45 et 75 dB(A). Pour référence, une conversation normale est généralement enregistrée à environ 60 dB(A).

Le SCALA1 et le Système SCALA1 se situent également au plus bas niveau sonore des surpresseurs, avec un bruit inférieur à 55 dB(A).

Les modèles SB et SBA sont des surpresseurs silencieux car il s'agit de pompes immergées installées dans le réservoir d'eau de pluie. Ils n'émettent donc aucun bruit. Les solutions de pompage à faible niveau sonore peuvent aider les résidents à améliorer leur confort intérieur et à éviter les dommages indésirables causés par les vibrations dans les canalisations.

Passons au problème suivant : la surconsommation d'énergie.

Savez-vous que les vieilles pompes de récupération d'eau de pluie qui utilisent une technologie obsolète peuvent consommer entre 40 et 70 % plus que les modèles plus récents et plus économes en énergie ?
Les économies réelles dépendent des facteurs que vous comparez : type de pompe, durée de fonctionnement ou application par exemple.
En cas de doute sur les économies réalisables, contactez votre société commerciale Grundfos.

Il n'est pas rare que les résidents voient leurs vieilles pompes surdimensionnées consommer des quantités excessives d'électricité, ce qui entraîne des factures d'énergie plus élevées et une insatisfaction générale. La consommation totale d'énergie d'une habitation peut être jusqu'à 3,5 % plus élevée en cas d'utilisation d'une vieille pompe.

Les causes principales de la surconsommation d'énergie peuvent être :
* L'installation de vieilles pompes avec une technologie obsolète
* L'utilisation de pompes surdimensionnées
* L'utilisation de pompes avec de faibles performances de régulation

Pour garantir à vos clients un rendement énergétique optimal dans leur installation de récupération d'eau de pluie, il est recommandé d'utiliser le SCALA2.

Ce surpresseur peut vous aider à atteindre un rendement énergétique maximal et à éviter le surdimensionnement dès le départ, grâce à un processus de dimensionnement, de sélection et de mise en service simplifié.

Il adapte sa consommation d'énergie à la demande et veille à ce que la bonne quantité d'énergie soit utilisée à chaque fois qu'il fonctionne. Il peut fournir une pression d'eau constante et optimale à toutes les sorties, en veillant à ne pas consommer plus d'énergie que nécessaire.

Aperçu du cours

Modules
Modules: 4
Temps de réalisation
Temps de réalisation: 20 minutes
Niveau de difficulté
Niveau de difficulté: Intermédiaire