6 questions Intermédiaire

Évaluation ECADEMY

22 - Systèmes de pompage solaire

Cette évaluation comprend 6 questions et peuvent être repassées à tout moment.

Vous devez répondre correctement à toutes les questions pour réussir l’évaluation et terminer le module.

Commencer l’évaluation

Question 1 sur 6 Intermédiaire

De quel type de pompe la gamme SQFlex se compose-t-elle ?

Question 2 sur 6 Intermédiaire

Lequel des éléments suivants ne constitue pas un des principaux avantages de la technologie de pompage solaire ?

Question 3 sur 6 Intermédiaire

Pourquoi est-il crucial de réaliser le dimensionnement selon le mois de référence, c’est-à-dire celui où les besoins en eau sont les plus importants ?

Question 4 sur 6 Intermédiaire

Le moteur MGFlex comprend-il un convertisseur de fréquence intégré ?

Question 5 sur 6 Intermédiaire

Quelle est la règle de base à suivre si vous ne connaissez pas la demande quotidienne en eau ?

Question 6 sur 6 Intermédiaire

Combien d’heures de soleil accumule-t-on au cours d’une journée parfaite ?

Question 6 sur 6 Intermédiaire

Vous êtes satisfait de vos réponses ?

Envoyez vos réponses et obtenez le résultat final de l’évaluation.

Envoyer

Résultats de l’évaluation

Félicitations. Vous avez réussi l’évaluation et terminé le 22 - Systèmes de pompage solaire

Badges obtenus :

Comment évalueriez-vous ce cours ?

Nous vous invitons à noter ce cours. N’oubliez pas que vous devez vous connecter avant de passer le test pour pouvoir lui attribuer une note.

Continuer la formation Aller à MyECADEMY

Dommage. Vous n’avez pas réussi 22 - Systèmes de pompage solaire l’évaluation cette fois-ci

Comment évalueriez-vous ce cours ?

Nous vous invitons à noter ce cours. N’oubliez pas que vous devez vous connecter avant de passer le test pour pouvoir lui attribuer une note.

Correct
Q: De quel type de pompe la gamme SQFlex se compose-t-elle ?
A: Les deux
Correct
Q: Lequel des éléments suivants ne constitue pas un des principaux avantages de la technologie de pompage solaire ?
A: Fonctionnement silencieux
Correct
Q: Pourquoi est-il crucial de réaliser le dimensionnement selon le mois de référence, c’est-à-dire celui où les besoins en eau sont les plus importants ?
A: Parce que le profil de jour de l’irradiation du soleil est saisonnier
Correct
Q: Le moteur MGFlex comprend-il un convertisseur de fréquence intégré ?
A: Oui
Correct
Q: Quelle est la règle de base à suivre si vous ne connaissez pas la demande quotidienne en eau ?
A: Multiplier le débit fixe horaire par 6
Correct
Q: Combien d’heures de soleil accumule-t-on au cours d’une journée parfaite ?
A: 10 heures