Caractéristiques et avantages de certaines pompes Grundfos dans les systèmes solaires de pompage de l’eau

Découvrez tous les avantages de plusieurs pompes Grundfos de pompage solaire de l’eau, notamment la pompe submersible SQFlex et la pompe de surface CRFlex.

Grundfos fabrique de multiples produits pour systèmes solaires de pompage d’eau.

Dans ce module, nous allons vous présenter les principaux avantages et caractéristiques des produits Grundfos compatibles avec les systèmes de pompage solaire. Nous allons principalement porter notre intérêt sur la pompe submersible SQFlex, la pompe de surface CRFlex et le moteur MGFlex. Nous allons également rapidement étudier l’onduleur solaire RSI.

Afin d’optimiser les présentations de ce module, nous allons nous concentrer sur un produit à la fois. Commençons par la SQFlex. Conçues avec un entraînement intégré, les pompes Grundfos SQFlex sont donc utilisables dans les systèmes solaires de pompage d’eau ainsi que dans les systèmes de climatisation de secours.

C’est de loin le système solaire de pompage de l’eau Grundfos le plus populaire. La gamme de pompes SQFlex se caractérise par sa convivialité environnementale et sa capacité à utiliser efficacement l’énergie solaire et éolienne.

Elle se compose à la fois de pompes à rotor hélicoïdal et de pompes centrifuges. En bref, les pompes à rotor hélicoïdal sont conçues pour les hauteurs manométriques moyennes à hautes et les débits faibles à moyens, tandis que les pompes centrifuges sont conçues pour les faibles hauteurs manométriques et les débits élevés.

Examinons la SQFlex de plus près. Tout d’abord, elle est équipée d’électronique intégrée. Notamment d’un entraînement à fréquence variable, d’une protection motrice et d’un détecteur de marche à sec. L’entraînement à fréquence variable, par exemple, peut convertir la puissance CC en puissance CA de pompage à partir des panneaux solaires.

Grâce à son électronique intégrée, le système SQFlex peut gérer à la fois la puissance CA et CC. Il s’installe en outre facilement puisqu’aucun composant externe n’est requis pour les opérations de base. Il est toutefois possible d’utiliser des boîtiers de régulation externes, ce qui démontre une fois de plus la flexibilité de la SQFlex.

Grâce à son système électronique intégré, la SQFlex est bien plus qu’une simple pompe : il s’agit d’un système intelligent complet. Son autre avantage, c’est son faible coût d’exploitation dû à l’utilisation de sources d’énergie solaire.

Si vous y ajoutez son faible niveau de maintenance, vous remarquerez rapidement que son coût total du cycle de vie est considérablement inférieur à celui d’autres systèmes d’adduction d’eau, démontrant à nouveau la rentabilité des systèmes solaires de pompage d’eau. La SQFlex a été conçue pour fonctionner de façon continue et intermittente et peut être utilisée dans de multiples domaines d’application.

Elle convient tout à fait pour l’adduction d’eau vers des endroits éloignés, mais peut aussi être utilisée dans les bâtiments commerciaux tels que les écoles, les hôpitaux, les exploitations agricoles, les étangs, les lacs et les zones de conservation.

Imaginez que vous vendez une solution solaire SQFlex à un agriculteur qui souhaite abreuver son bétail. Peu importe le contexte d’utilisation, la profondeur de l’eau et le volume d’eau nécessaire, la SQFlex peut s’adapter aux besoins. L’agriculteur bénéficie ainsi d’une solution conçue pour son activité et est assuré de bénéficier d’une adduction fiable d’eau.

En outre, la protection motrice intégrée et la protection à sec du système SQFlex élimine tout doute de l’agriculteur vis-à-vis de la fiabilité et du fonctionnement de la pompe. Ensuite, concentrons-nous sur les pompes de surface – plus précisément, la Grundfos CRFlex. À ce sujet, nous allons vous expliquer comment le moteur Grundfos MGFlex utilise l’énergie solaire dans les installations équipées du système CRFlex.

Le moteur MGFlex a été développé par Grundfos afin d’être utilisé dans les pompes de surface fonctionnant à l’énergie solaire. Son entraînement à fréquence variable intégré permet au moteur haut rendement à aimant permanent de fonctionner sur une large plage de vitesse.

Le moteur MGFlex peut ainsi fournir suffisamment d’énergie à la pompe de surface CRFlex pour qu’elle puisse fonctionner à distance dans les zones rurales, notamment pour l’irrigation, l’abreuvement du bétail, et l’adduction d’eau vers les villages reculés. Il peut également fournir de l’électricité aux pompes CRFlex dans les bâtiments domestiques des zones rurales ou urbaines.

Il peut être notamment utilisé dans les systèmes extérieurs de surpression afin de réguler la pression au robinet, ou dans les piscines. À bien des égards, les avantages du système CRFlex combiné à un moteur MGFlex sont identiques à ceux de la pompe SQFlex. Par exemple, il peut être adapté aux applications et aux conditions locales.

Il est donc livré prêt-à-pomper et particulièrement simple à installer. Grâce à ses caractéristiques de protection intégrées, il ne présente que de faibles besoins de maintenance. Enfin, ses faibles coûts d’exploitation assurent un pompage très efficace et à faible coût. De plus, le système polyvalent MGFlex peut être connecté à plusieurs types de pompes.

Enfin, nous allons jeter un bref coup d’œil au RSI ; l’onduleur solaire à énergie renouvelable. Le RSI est un entraînement externe conçu pour convertir la puissance CC à partir du panneau solaire en alimentation CA de la pompe. Il a été conçu pour fonctionner avec une gamme de pompes immergées et de surface.

Les systèmes solaires de pompage d’eau avec RSI peuvent alimenter une pompe Grundfos de 37 kW max. Le RSI, l’un des tout derniers produits de Grundfos, peut être utilisé aussi bien dans les nouvelles installations solaires que dans les systèmes de pompage d’eau traditionnels.

En outre, il est extrêmement simple à mettre en place et peut être réglé de sorte à fonctionner avec les pompes Grundfos SP, CR ou NB/NK en moins de cinq minutes, pour une flexibilité et une simplicité inégalées. Vous n’avez qu’à confirmer le type de moteur utilisé pour que votre RSI soit opérationnel.

Voici donc pour les caractéristiques de base et les avantages de la pompe immergée Grundfos SQFlex, la pompe de surface CRFlex, le moteur MGFlex et l’entraînement RSI. Récapitulons-en les principaux avantages. La SQFlex et la CRFlex présentent des avantages similaires.

Elles offrent toutes deux une adduction fiable d’eau, sont faciles à installer et à entretenir et surtout, assurent la rentabilité quotidienne du pompage. Le moteur polyvalent MGFlex fournit la puissance nécessaire aux pompes solaires de surface telles que la CRFlex dans de multiples contextes d’utilisation.

L’onduleur solaire à énergie renouvelable, ou RSI, constitue une extension des produits SQFlex et CRFlex. Il peut être connecté à de multiples pompes Grundfos, contribuant ainsi à sa polyvalence globale.

En résumé, tout système d’énergie solaire utilisé avec l’un de ces produits Grundfos assurera non seulement la fiabilité, mais aussi la rentabilité de votre solution, tout en réduisant vos dépenses énergétiques.

Aperçu du cours

Modules
Modules: 3
Temps de réalisation
Temps de réalisation: 25 minutes
Niveau de difficulté
Niveau de difficulté: Intermédiaire