6 questions Basique

Évaluation ECADEMY

40 - Surpresseur d’eau SCALA2

Cette évaluation comprend 6 questions et peuvent être repassées à tout moment.

Vous devez répondre correctement à toutes les questions pour réussir l’évaluation et terminer le module.

Commencer l’évaluation

Question 6 sur 6 Basique

Vous êtes satisfait de vos réponses ?

Envoyez vos réponses et obtenez le résultat final de l’évaluation.

Envoyer

Résultats de l’évaluation

Félicitations. Vous avez réussi l’évaluation et terminé le 40 - Surpresseur d’eau SCALA2

Badges obtenus :

Comment évalueriez-vous ce cours ?

Nous vous invitons à noter ce cours. N’oubliez pas que vous devez vous connecter avant de passer le test pour pouvoir lui attribuer une note.

Continuer la formation Aller à MyECADEMY

Dommage. Vous n’avez pas réussi 40 - Surpresseur d’eau SCALA2 l’évaluation cette fois-ci

Comment évalueriez-vous ce cours ?

Nous vous invitons à noter ce cours. N’oubliez pas que vous devez vous connecter avant de passer le test pour pouvoir lui attribuer une note.

Correct
Q: Le SCALA2 est-il capable de surpresser l’eau d’une profondeur inférieure à 6 mètres ?
A: Oui, la profondeur maximale est de 8 m, mais vous devrez peut-être réamorcer la pompe
Correct
Q: Pour quel type de bâtiments le SCALA2 a-t-il été conçu ?
A: Des bâtiments résidentiels avec jusqu’à 3 étages et 8 robinets
Correct
Q: Quel est la principale fonction du SCALA2 ?
A: Fournir une pression d’eau constante dans tous les robinets domestiques
Correct
Q: Lequel des éléments suivants dessous n’affecte pas la pression de l’eau des robinets?
A: La température de l’eau dans le système de distribution d’eau
Correct
Q: Comment vérifier la pression d’eau après l’installation du SCALA2 ?
A: Ouvrez le robinet de la douche. Si la maison a deux douches ou plus, vérifiez celle qui est la plus éloignée du SCALA2
Correct
Q: Que mesure le capteur intégré du SCALA2
A: La pression d’eau fournie par la pompe aux robinets