6 questions Basique

Évaluation ECADEMY

15 - Dimensionnement des pompes

Cette évaluation comprend 6 questions et peuvent être repassées à tout moment.

Vous devez répondre correctement à toutes les questions pour réussir l’évaluation et terminer le module.

Commencer l’évaluation

Question 2 sur 6 Basique

Lequel des paramètres suivants est déterminé par la quantité d’eau à prévoir pendant la période de pointe ?

Question 3 sur 6 Basique

Quelle est la limite recommandée par l’Agence américaine de protection de l’environnement et la National Water Works Association en termes de quantité de sable dans l’eau ?

Question 4 sur 6 Basique

Identifiez les facteurs qui ne sont pas pris en compte pour calculer la HMT de pompe requise.

Question 6 sur 6 Basique

Vous êtes satisfait de vos réponses ?

Envoyez vos réponses et obtenez le résultat final de l’évaluation.

Envoyer

Résultats de l’évaluation

Félicitations. Vous avez réussi l’évaluation et terminé le 15 - Dimensionnement des pompes

Badges obtenus :

Comment évalueriez-vous ce cours ?

Nous vous invitons à noter ce cours. N’oubliez pas que vous devez vous connecter avant de passer le test pour pouvoir lui attribuer une note.

Continuer la formation Aller à MyECADEMY

Dommage. Vous n’avez pas réussi 15 - Dimensionnement des pompes l’évaluation cette fois-ci

Comment évalueriez-vous ce cours ?

Nous vous invitons à noter ce cours. N’oubliez pas que vous devez vous connecter avant de passer le test pour pouvoir lui attribuer une note.

Correct
Q: Comment déterminer le débit minimal d’une pompe ?
A: La quantité d’eau à prévoir pour la culture pendant les périodes de pointe.
Correct
Q: Lequel des paramètres suivants est déterminé par la quantité d’eau à prévoir pendant la période de pointe ?
A: La taille minimale de la pompe
Correct
Q: Quelle est la limite recommandée par l’Agence américaine de protection de l’environnement et la National Water Works Association en termes de quantité de sable dans l’eau ?
A: 15ppm
Correct
Q: Identifiez les facteurs qui ne sont pas pris en compte pour calculer la HMT de pompe requise.
A: Débit de la pompe
Correct
Q: Comment calculer les besoins en HMT requis pour la pompe ?
A: Hauteur de relevage + niveau d’eau statique + rabattement dans le puits + hauteur de charge de l’appareil utilisé pour l’application + perte de charge dans les conduites
Correct
Q: Identifiez la(es) déclaration(s) exacte(s) :
A: Le rabattement représente la différence entre les niveaux d’eau statique et dynamique.