Faites des économies grâce à l’analyse des coûts du cycle de vie
Apprenez à calculer les coûts de cycle de vie pour réduire les frais de pompage.
Voyons comment l’analyse des coûts de cycle de vie permet d’économiser.
Dans ce scénario, l’équipe de gestion de l’hôtel s’est lancée dans un projet de modernisation de la climatisation pour réaliser des économies d’énergie. Le système d’eau réfrigérée est passé d’un débit constant à un débit variable, ce qui permet au système de s’adapter à la charge de refroidissement. Les pompes à vitesse variable ont permis de réaliser des économies substantielles.
Examinons trois solutions de pompes avec trois niveaux de prix différents.
La 1re solution est un système à débit variable avec une pompe à vitesse fixe.
La 2e est un système à débit variable avec une pompe à vitesse variable. Elle fonctionne en mode de pression différentielle proportionnelle.
La 3e solution est identique à la 2e solution et sa pompe fonctionne aussi en mode de pression différentielle proportionnelle. Cependant, cette fois-ci, la fonction « quadratique » est activée. La pompe simule la pression requise dans le système, quel que soit le débit, sans devoir installer des capteurs de pression à distance. Le résultat est une courbe de pompe optimisée permettant des économies d’énergie en plus.
Comme vous pouvez le constater, le coût total de possession des systèmes varie considérablement sur une période de 20 ans. Comparez les prix initiaux aux coûts totaux. Sans surprise, le système le plus coûteux est celui doté d’une pompe à vitesse fixe. Les pompes sans régulation de vitesse devraient toujours être évitées.
Le système le plus économique est le troisième.
Le système à débit variable est desservi par une pompe à vitesse variable. La pompe fonctionne en mode pression proportionnelle différentielle avec la fonction de courbe « quadratique » activée. Quel est le temps de retour sur investissement pour les coûts initiaux plus élevés du système le plus économique ? Dans la plupart des cas, il est inférieur à un an. En moyenne, le délai des systèmes équipés de pompes à vitesse variable par rapport aux pompes non régulées peut se compter en mois, en fonction de la taille de la pompe. Vous économisez alors de l’argent et protégez l’environnement pour de nombreuses années.