6 questions Intermédiaire

Évaluation ECADEMY

25 - Coffrets de contrôle de niveau LC

Cette évaluation comprend 6 questions et peuvent être repassées à tout moment.

Vous devez répondre correctement à toutes les questions pour réussir l’évaluation et terminer le module.

Commencer l’évaluation

Question 2 sur 6 Intermédiaire

Les coffrets de contrôle LC utilisent-ils à la fois le fonctionnement des interrupteurs à flotteur traditionnels et des capteurs de niveau analogiques ?

Question 3 sur 6 Intermédiaire

Jusqu’à quelle intensité le LC 231 propose-t-il la méthode de démarrage directe (DOL) ?

Question 4 sur 6 Intermédiaire

Le coffret LC offre un journal d’alarme et d’avertissement intelligent qui enregistre des informations détaillées sur le moment où les alarmes se sont produites, leur durée, et autres infos. Mais combien d’alarmes le journal peut-il contenir ?

Question 5 sur 6 Intermédiaire

Sur quel mode le coffret de contrôle de niveau LC doit il fonctionner ?

Question 6 sur 6 Intermédiaire

Vous êtes satisfait de vos réponses ?

Envoyez vos réponses et obtenez le résultat final de l’évaluation.

Envoyer

Résultats de l’évaluation

Félicitations. Vous avez réussi l’évaluation et terminé le 25 - Coffrets de contrôle de niveau LC

Badges obtenus :

Comment évalueriez-vous ce cours ?

Nous vous invitons à noter ce cours. N’oubliez pas que vous devez vous connecter avant de passer le test pour pouvoir lui attribuer une note.

Continuer la formation Aller à MyECADEMY

Dommage. Vous n’avez pas réussi 25 - Coffrets de contrôle de niveau LC l’évaluation cette fois-ci

Comment évalueriez-vous ce cours ?

Nous vous invitons à noter ce cours. N’oubliez pas que vous devez vous connecter avant de passer le test pour pouvoir lui attribuer une note.

Correct
Q: À quoi sert exactement la fonction anti-grippage/antiblocage ?
A: La pompe fonctionne selon un intervalle défini, même en dehors des heures de pointe
Correct
Q: Les coffrets de contrôle LC utilisent-ils à la fois le fonctionnement des interrupteurs à flotteur traditionnels et des capteurs de niveau analogiques ?
A: Oui, ils utilisent les deux
Correct
Q: Jusqu’à quelle intensité le LC 231 propose-t-il la méthode de démarrage directe (DOL) ?
A: Jusqu’à 12 A
Correct
Q: Le coffret LC offre un journal d’alarme et d’avertissement intelligent qui enregistre des informations détaillées sur le moment où les alarmes se sont produites, leur durée, et autres infos. Mais combien d’alarmes le journal peut-il contenir ?
A: Il contient des informations sur les 20 dernières
Correct
Q: Sur quel mode le coffret de contrôle de niveau LC doit il fonctionner ?
A: Les deux
Correct
Q: Comment déterminer si un défaut provient du capteur de température ou du capteur d’humidité ?
A: En sélectionnant dans Grundfos GO le temps de refroidissement prévu