6 questions Basique

Évaluation ECADEMY

5 - Installations hydroniques à haut rendement

Cette évaluation comprend 6 questions et peuvent être repassées à tout moment.

Vous devez répondre correctement à toutes les questions pour réussir l’évaluation et terminer le module.

Commencer l’évaluation

Question 6 sur 6 Basique

Vous êtes satisfait de vos réponses ?

Envoyez vos réponses et obtenez le résultat final de l’évaluation.

Envoyer

Résultats de l’évaluation

Félicitations. Vous avez réussi l’évaluation et terminé le 5 - Installations hydroniques à haut rendement

Badges obtenus :

Comment évalueriez-vous ce cours ?

Nous vous invitons à noter ce cours. N’oubliez pas que vous devez vous connecter avant de passer le test pour pouvoir lui attribuer une note.

Continuer la formation Aller à MyECADEMY

Dommage. Vous n’avez pas réussi 5 - Installations hydroniques à haut rendement l’évaluation cette fois-ci

Comment évalueriez-vous ce cours ?

Nous vous invitons à noter ce cours. N’oubliez pas que vous devez vous connecter avant de passer le test pour pouvoir lui attribuer une note.

Correct
Q: Comment la climatisation par rayonnement fonctionne-t-elle ?
A: Un plafond ou plancher radiant est une surface à basse température, qui reçoit plus de rayonnement qu'elle n’en émet et supprime donc les charges thermiques sensibles. Un plafond radiant absorbe également la chaleur par convection.
Correct
Q: Quelle est la différence entre la climatisation sensible et la climatisation latente ?
A: La climatisation sensible implique la réduction de la température tandis que la climatisation latente implique l'élimination de l'humidité de l'air
Correct
Q: Pourquoi une boucle de mélange est la meilleure façon de réguler une installation par rayonnement ?
A: Car le débit et la température peuvent être ajustés en fonction de la performance de la surface radiante souhaitée
Correct
Q: Le climat intérieur dans un bâtiment avec installation hydronique est meilleure que dans un bâtiment avec installation à air pulsé. Pourquoi ?
A: Car les plafonds et planchers rafraîchissants suppriment les charges thermiques latentes beaucoup plus efficacement que les installations à air pulsé.
Correct
Q: Les coûts de distribution de l'énergie thermique des installations hydroniques représentent environ 1/10eme du coût d'une installation à air pulsé. Pourquoi ?
A: Car les installations à air pulsé ont besoin de beaucoup plus d'air pour transporter la même quantité d'énergie qu’avec l'eau.
Correct
Q: Quel effet les installations de climatisation par rayonnement ont-elles sur la production d'eau glacée ?
A: Avec les installations de climatisation par rayonnement, il est possible d'utiliser des sources d'eau glacée durables car la température de l'eau glacée est jusqu'à 8-10 °C supérieure à celle des installations traditionnelles.