Caractéristiques Grundfos SQ/SQE : démarrage progressif
Découvrez pourquoi la fonction de démarrage progressif des pompes SQ/SQE est une alternative aux pompes immergées standards 4", offrant une installation plus rapide et une fiabilité accrue de la pompe.
La gamme de pompes immergées Grundfos SQ/SQE est équipée de trois caractéristiques de protection uniques. Dans ce module, nous nous concentrerons sur le démarrage progressif et montrerons comment cette fonctionnalité profite à la fois à l’installateur et au propriétaire. Pour illustrer notre propos, nous allons comparer la gamme SQ/SQE avec une pompe immergée 4" équipée d'un moteur monophasé ou triphasé classique.
Commençons par la pompe 4".
La méthode de démarrage la plus couramment utilisée pour les moteurs des pompes conventionnelles 4" est appelée Direct On Line (DOL). En termes simples : démarrage direct à pleine vitesse.
Pour démarrer, les moteurs monophasés doivent être assistés par un dispositif de démarrage. Ce dispositif peut être intégré dans le moteur, mais il est souvent monté à l’extérieur entre le câble immergé et le câble d’alimentation, ce qui nécessite un composant et un travail d’installation supplémentaire. Les moteurs triphasés n’ont pas besoin d’un démarreur.
Alors, pourquoi est-ce un problème ? Eh bien, lors d'un démarrage direct en ligne d'un moteur, la vitesse nominale est atteinte quasi immédiatement. Pendant les premières millisecondes du démarrage, le courant du moteur peut atteindre un niveau plusieurs fois supérieur à la valeur nominale.
Cette méthode présente plusieurs inconvénients :
1) Le démarrage brusque peut entraîner des perturbations d’autres appareils électriques connectés à la même alimentation électrique, par exemple l’éclairage.
2) Il peut également produire un flux important d’eau, provoquant des claquements (coups de bélier) et réduire la durée de vie de l’installation.
3) Enfin, cela peut provoquer le déplacement de la pompe dans le puits comme une contre-réaction physique à l’accélération des pièces rotatives (roues).
Cela contribuera également à réduire la durée de vie du système.
Maintenant, jetons un coup d’œil à la gamme SQ/SQE. Toutes les pompes de cette gamme disposent d’un convertisseur de fréquence intégré et ne nécessitent pas de démarreur externe du moteur. Grâce aux caractéristiques du convertisseur de fréquence intégré, la pompe démarre en douceur. La vitesse du moteur augmente lentement et atteint la valeur nominale en 3 secondes.
Cette augmentation progressive de la vitesse évite les pics d'intensité et élimine le risque de perturbations électriques. De plus, le débit augmente proportionnellement à la vitesse du moteur, ce qui signifie qu’il n’y a pas de coups de bélier sur l'installation et de flux intempestifs au niveau du robinet. Les mouvement brusques de la pompe dans le puits sont évités.
Alors, récapitulons les avantages. Dans l’ensemble, le démarrage progressif réduit la charge sur l’installation électrique et sur les composants mécaniques du système. Pour l’installateur, la fonction démarrage progressif signifie une installation rapide et simple, sans avoir besoin de coffret externe. Pour le propriétaire, la fonction de démarrage progressif évite des variations d'intensité sur son installation électrique générale et les coups de béliers sur ces canalisations. Cela signifie également que la pompe fonctionnera de manière fiable pendant des années.