Régulation de la performance des applications de pompage d'eaux souterraines
Découvrez les différentes options de régulation du fonctionnement des pompes, leurs avantages et inconvénients.
Si une pompe est sous-dimensionnée et ne peut fournir le débit ou la pression requis, les solutions ne sont pas nombreuses pour y remédier : il faut la remplacer. Par contre, si elle est surdimensionnée, plusieurs options existes pour optimiser son fonctionnement en termes de débit et de pression.
Dans ce module, vous découvrirez les différentes options de régulation du fonctionnement des pompes, les avantages et inconvénients de chaque approche.
Commençons par la solution la plus efficace : la régulation de la vitesse. L'installation d'un variateur de fréquence combiné à un capteur de pression permet l'ajustement de la vitesse de la pompe en fonction de la demande, garantissant toujours une pression et un débit optimaux.
La pompe focntionnant toujours au point requis, à l'inverse d'une pompe à vitesse constante, les économies d'énergie sont importantes. De fait, une réduction de la vitesse de 10 % se traduit par une économie d'énergie de près de 30 %, car P (Puissance)= V (Vitesse)3.
Outre des performances fiables et un fonctionnement économe en énergie, un variateur de fréquence est également doté d'une protection intégrée de la pompe et du moteur. Votre installation sera ainsi protégée contre toutes sortes de surcharges électriques, telles qu'un courant trop élevé, une surtension ou une sous-tension et un déséquilibre de phase.
Les performances de la pompe peuvent également être ajustées concrètement au moyen d'une vanne de régulation: elle augmente les pertes de charge dans le système pour réduire le débit.
En termes d'efficacité énergétique, ce n'est cependant pas une solution très judicieuse puisque, la régulation est effectuée par la vanne alors que la pompe continue indépendamment de tourner au même régime
Cela peut être comparé au fait de conduire une voiture en accélerant en continu tout en utilisant les freins pour adapter la vitesse.
Une autre façon de réguler les performances d'une pompe consiste à modifier le diamètre des roues. Pour ce faire, on réduit légèrement le diamètre de certaines roues pour obtenir le débit et la pression requis.
La modification de la roue est une solution assez coûteuse mais qui permet de réduire efficacement le débit et la pression. Notez cependant qu'une fois que les roues ont été changées, il est impossible de revenir au diamètre d'origine. Si le besoin en pression de l'installation évolue, la pompe ou du moins les roues modifiées devront être remplacées.
Comme vous l'avez vu, il existe différentes options en matière de régulation des performances :
- Contrôle de la vitesse
- Vanne de régulation
- Modification du diamètre de(s) roue(s)
Chacune de ces options fonctionne, mais les coûts de mise en place et l'efficacité énergétique varient.