Comment garantir un rendement élevé et continu dans les applications de captage des eaux ?

Découvrez les raisons les plus courantes de perte de rendement et comment y remédier.

Les performances de la pompe dans les applications de captage des eaux changent inévitablement avec le temps.

Ce module vous présentera les raisons les plus courantes de la perte de rendement et vous fournira des informations sur les mesures à prendre pour la limiter. Le seul véritable moyen de connaître l'état de votre pompe passe par la surveillance.

La surveillance peut être une inspection manuelle ponctuelle ou suivant un planning. Cependant, le plus efficace demeure la surveillance à distance connectée, utilisant des paramètres d'avertissements de niveaux différents. Ainsi, des actions peuvent être mises en place selon l'évolution des données.

Les raisons les plus courantes de perte de rendement d'une pompe immergée sont les suivantes :
- Evolution du débit requis
- Modification du niveau d'eau statique
- Perte de charges dans l'installation
- Usure de la pompe

Examinons-les une par une.

Un changement dans la demande en eau peut être dû au raccordement ou à la déconnection de consommateurs.

Ces changements signifient que la pompe ne sera plus à son point de fonctionnement optimal, par exemple un débit plus important impliquera une chute de pression.

Une solution est de remplacer la pompe par une autre plus adaptée à la demande. Cela permettra de faire des économies sur la facture d'électricité et d'obtenir de meilleures performances.

Une autre solution consiste à installer un variateur de fréquence, qui adapte automatiquement les performances de la pompe à la demande par le biais d'une régulation de la vitesse et veille à ce que la pompe fonctionne toujours au point de rendement optimal. Si la demande en eau augmente, on peut envisager de créer un forage supplémentaire.

Concernant le niveau d'eau statique, si ce dernier baisse, le besoin de pression augmente. La pompe doit élever l'eau pour compenser la baisse du niveau ce qui a pour effet de réduire la pression pour les consommateurs.

Si le niveau d'eau statique continue à baisser, il y a un risque que la pompe ne puisse plus répondre aux besoins de pression et doive être remplacée.

Un variateur de fréquence peut être une solution alternative, car il permet à la pompe de fonctionner à une vitesse légèrement supérieure. Notez toutefois qu'une vitesse plus élevée augmentera la charge du moteur. Il faut donc s'assurer que la réserve de puissance du moteur est suffisante pour ce fonctionnement.
Le rendement de la pompe peut également baisser en raison d'une augmentation des pertes de charge dans les tuyaux lorsque des dépôts, tels que le tartre, s'accumulent et réduisent le diamètre intérieur.
Il est impossible d'éviter les dépôts et sur certaines installations, il peut être nécessaire de nettoyer ou de remplacer les tuyaux.

Il existe une alternative, plus durable et applicable dès la conception du forage. L'utilisation de tuyaux flexibles permet une légère dilatation des parois lors qu'ils sont mis sous pression, phénomène limitant l'entartrage à chaque démarrage de la pompe.

Enfin, il y a la question de l'usure de la pompe. Elle fonctionnera longtemps et efficacement si l'eau est propre, exempte de sable et autres particules abrasives. Cependant, si un forage continue à produire du sable, la pompe s'usera plus vite. Impossible de dire à quelle vitesse, mais l'hydraulique de la pompe finira par se dégrader.

Ce problème pourrait être minimisé en réduisant le débit, mais généralement, ce n'est pas suffisant.

Un dispositif de séparation du sable et de l'eau avant que l'eau ne soit aspirée par la pompe pourrait être une solution. Sinon, un nettoyage du forage sera nécessaire voire la création d'un nouveau.

La surveillance des pompes immergées et des forages est donc très importante. Elle vous permet de repérer et d'agir en cas de variations de débit et de pression, d'augmentation de la consommation d'énergie ou de tout autre écart par rapport à la courbe de performance établie. La surveillance permet de maintenir ainsi un rendement élevé des installations.

Aperçu du cours

Modules
Modules: 5
Temps de réalisation
Temps de réalisation: 25 minutes
Niveau de difficulté
Niveau de difficulté: Intermédiaire