Problèmes courants des eaux usées domestiques liés aux applications spécifiques
Obtenez une vue d’ensemble des problèmes d’applications uniques dans les eaux usées domestiques. Et découvrez comment y remédier grâce aux solutions Grundfos.
Dans ce module, vous découvrez 2 problèmes courants des eaux usées domestiques, liés aux applications spécifiques.
Nous aborderons :
* Les odeurs provenant des systèmes d’égouts.
* Les installations d’eaux usées bruyantes.
Vous découvrirez leurs causes et leurs effets et comment y remédier grâce aux solutions Grundfos.
C’est parti !
Commençons par les odeurs provenant des systèmes d’égouts.
Les installations d’eaux usées peuvent parfois dégager des odeurs désagréables.
Cela peut amener les propriétaires à :
* Faire appel à des professionnels pour trouver la cause première.
* Ne pas utiliser leur sous-sol en raison de mauvaises odeurs persistantes.
Les mauvaises odeurs apparaissent dans les installations d’eaux usées lorsque :
* Le puisard de pompe est ouvert.
* Les puisards de pompes, généralement situés en sous-sol, ne sont pas toujours étanches ou ont un couvercle inadapté qui laisse les odeurs s’échapper.
Un réservoir surdimensionné peut entraîner l’accumulation d’eaux usées au fil du temps avant d’être vidées, et provoquer de mauvaises odeurs. Une mauvaise ventilation et une circulation d’air réduite dans les stations de pompage peuvent également accroître le risque de mauvaises odeurs.
L’installation d’eaux usées ne dispose pas de filtre à charbon actif. Pour que vos clients ne soient pas exposés à des odeurs indésirables, nous vous recommandons les solutions Grundfos suivantes : Les solutions MULTILIFT, LIFTAWAY B, UNOLIFT et DUOLIFT sont livrées avec un réservoir de collecte étanche à l’air et aux odeurs.
Elles doivent être raccordées à un tuyau d’aération afin que les odeurs puissent être évacuées par le toit. Pour les installations où la ventilation par le toit est difficile, l’utilisation d’une vanne de ventilation à 2 voies avec filtre à charbon est possible. Vous devrez toutefois vous conformer aux réglementations et aux normes locales. SOLOLIFT2 est équipé de filtres à charbon intégrés qui éliminent les odeurs.
L’installation ou l’utilisation de l’une de ces solutions aide les propriétaires :
* À réduire les coûts d’intervention.
* À accroître la valeur de leur logement.
* À utiliser leur sous-sol sans subir de mauvaises odeurs.
Voyons un autre problème courant en matière d’eaux usées domestiques : Les installations d’eaux usées peuvent parfois être bruyantes et gêner les habitants.
Vos clients ont peut-être déjà entendu :
* Des gargouillements.
* Des vibrations.
* Des cliquetis ou des chocs.
* Des coups de bélier. Un circulateur bruyant.
* Une installation est bruyante si les tuyaux de ventilation sont sous-dimensionnés.
Quand plusieurs appareils sanitaires sont utilisés en même temps, un vide temporaire peut se former dans les tuyaux de ventilation sous-dimensionnés. Des gargouillements se produisent lorsque le vide est chassé par les siphons.
Les systèmes d’égouts se bloquent : Lorsque les tuyaux de ventilation et les tuyaux de drainage se bouchent, le pompage est perturbé, ce qui rallonge la durée de fonctionnement ou entraîne des démarrages/arrêts fréquents à l’origine de bruits ou mauvaises odeurs.
L’installation n’a pas été effectuée correctement.
Des coups de bélier, des bruits sourds ou un claquement se produisent souvent lorsqu’un clapet anti-retour mal conçu se ferme. Des coups de bélier peuvent se produire si les canalisations sont mal fixées ou si les clapets anti-retour ont été mal installés. Des pompes mal installées peuvent générés des bruits et des vibrations indésirables. Une pompe qui fonctionne trop souvent ou trop longtemps. Une pompe qui fonctionne en continu ou qui se met en marche et s’arrête régulièrement génère des bruits indésirables. C’est le signe qu’elle est sans doute mal dimensionnée.
La technologie de pompage est obsolète.
Les installations équipées de pompes anciennes ou de pompes dilacératrices sont souvent plus bruyantes que les installations équipées de pompes récentes.
Pour que vos clients ne soient pas exposés à des bruits indésirables, nous vous recommandons les solutions Grundfos suivantes :
SOLOLIFT2 possède des raccords flexibles qui absorbent les vibrations bruyantes. Veuillez noter que la pompe dilacératrice SOLOLIFT2 peut générer du bruit pendant le broyage, mais qu’elle fonctionne en même temps que la chasse d’eau.
MULTILIFT fonctionne en silence grâce à un clapet anti-retour à fermeture progressive et à des raccords flexibles. Cette solution est installée dans les locaux techniques et réduit les bruits.
LIFTAWAY B est conçu pour être installé dans des fosses souterraines insonorisées.
CONLIFT1 est spécialement conçu pour un fonctionnement silencieux lorsqu’il est installé en dessous ou à côté de chaudières à condensation.
L’installation de l’une de ces solutions peut aider les propriétaires :
À améliorer leur confort intérieur.
À économiser de l’argent en réduisant les appels d’urgence.
Ainsi se termine notre module sur les problèmes courants des eaux usées, liés aux applications spécifiques. Merci d’avoir regardé cette vidéo.