6 questions Avancé

Évaluation ECADEMY

27 - Comprendre les installations de chaudières

Cette évaluation comprend 6 questions et peuvent être repassées à tout moment.

Vous devez répondre correctement à toutes les questions pour réussir l’évaluation et terminer le module.

Commencer l’évaluation

Question 6 sur 6 Avancé

Vous êtes satisfait de vos réponses ?

Envoyez vos réponses et obtenez le résultat final de l’évaluation.

Envoyer

Résultats de l’évaluation

Félicitations. Vous avez réussi l’évaluation et terminé le 27 - Comprendre les installations de chaudières

Badges obtenus :

Comment évalueriez-vous ce cours ?

Nous vous invitons à noter ce cours. N’oubliez pas que vous devez vous connecter avant de passer le test pour pouvoir lui attribuer une note.

Continuer la formation Aller à MyECADEMY

Dommage. Vous n’avez pas réussi 27 - Comprendre les installations de chaudières l’évaluation cette fois-ci

Comment évalueriez-vous ce cours ?

Nous vous invitons à noter ce cours. N’oubliez pas que vous devez vous connecter avant de passer le test pour pouvoir lui attribuer une note.

Correct
Q: Pourquoi le traitement chimique de l'eau d'appoint est-il nécessaire ?
A: Pour éviter que la chaudière ne s'entartre et que l'eau ne devienne acide lors du chauffage.
Correct
Q: Qu'est-ce que l'alimentation directe de la chaudière ?
A: Pompes à vitesse variable équipées de capteurs de niveau pour réguler le niveau d'eau
Correct
Q: Pourquoi les vannes d'alimentation sont-elles problématiques ?
A: Les vannes provoquent des pertes de charge, ce qui augmente la consommation d'énergie et nécessite des pompes plus grandes
Correct
Q: Comment un économiseur fonctionne-t-il ?
A: Dans un économiseur, le gaz de combustion passe à travers un circuit de tuyauterie d'eau froide, transférant la chaleur du gaz de combustion dans l'eau.
Correct
Q: À quel moment la cavitation se produit-elle dans les pompes d'alimentation ?
A: Lorsque la pression de la première roue ou de la tuyauterie descend en-dessous de la pression de vapeur d'eau.
Correct
Q: Quel est l'objectif du condenseur ?
A: S'assurer qu'aucune poche de vapeur ne subsiste dans le condensat lors du retour dans la chaufferie.