Comment économiser de l’énergie grâce à la pression proportionnelle dans les installations de surpression d’eau
Comprendre les économies de base d’eau et d’énergie qui peuvent être réalisées grâce au surpresseur Grundfos Hydro MPC en mode de régulation à pression proportionnelle.
Dans les bâtiments commerciaux, de nombreux surpresseurs sont réglés en mode de régulation à pression constante. Cependant, appliquer le mode de régulation à pression proportionnelle permet de réaliser d’importantes économies d’eau et d’énergie dans tout type de bâtiment commercial.
Dans ce cours, nous allons découvrir les économies d’eau et d’énergie possibles grâce au surpresseur Grundfos Hydro MPC fonctionnant en mode de régulation à pression proportionnelle, à l’aide d’un exemple pour illustrer les points principaux. Mais d’abord, nous allons vous présenter brièvement le surpresseur Grundfos Hydro MPC.
Le surpresseur Grundfos Hydro MPC peut fonctionner en mode de régulation à pression constante, ainsi qu’en mode de régulation à pression proportionnelle linéaire et quadratique.
La mise en place du surpresseur est simple. L’interface utilisateur de l’Hydro MPC permet à l’utilisateur de contrôler les performances de la pompe, d’activer les différents modes de régulation à pression proportionnelle. Grâce à cette interface, la configuration de la pompe ne demande qu’une seule tâche simple de la part de l’installateur.
Maintenant, regardons de plus près comment le surpresseur Grundfos Hydro MPC en mode de régulation à pression proportionnelle permet de réaliser des économies significatives dans les bâtiments commerciaux. L’exemple suivant est basé sur des données représentatives d’un bâtiment commercial typique.
Imaginez un centre commercial. En général, un centre commercial couvre une large surface, mais c’est rarement un bâtiment de grande hauteur. Dans ce bâtiment, un Grundfos Hydro MPC a un ratio 50/50 en termes de pertes statiques et dynamiques. La perte de pression dynamique est basée sur 500 m de tuyauterie avec une perte de pression spécifique de 450 Pa/m – plus des pertes dans les coudes, raccords et composants tels que les vannes, les collecteurs et les échangeurs. Au total, cela se traduit par des pertes totales de pression dynamique de 390 kPa. La perte statique est basée sur la hauteur du bâtiment, qui dans ce cas est de 40 mètres. Cela entraîne également une perte statique, ou une force ascensionnelle statique, de 390 kPa.
Les données restantes pour sélectionner le bon surpresseur sont les suivantes :
La pression recherchée au robinet est de 150 kPa.
La hauteur manométrique prévue pour la pompe équivaut à un total de 930 kPa.
Et enfin, le débit d’eau prévu est de 35 m3/h.
Maintenant que ces données ont été établies, vous pouvez saisir la sélection et le dimensionnement du produit dans le Grundfos Product Center. Afin de calculer la consommation annuelle d’énergie, il suffit de saisir les données et, dans ce cas, un surpresseur 2 pompes Hydro MPC-E CRE20-6 est sélectionné. Maintenant, nous pouvons calculer la consommation annuelle d’énergie avec les trois différents modes de régulation : pression constante, pression proportionnelle linéaire et quadratique, pour vous offrir un aperçu clair du mode de régulation le plus avantageux.
Et les résultats parlent d’eux-mêmes. Lors du fonctionnement en mode de régulation à pression constante, la consommation annuelle d’électricité atteint 25 100 kWh. Cependant, lors du fonctionnement en mode de régulation à pression proportionnelle linéaire, la consommation annuelle d’électricité atteint un niveau nettement inférieur de 19 000 kWh. La pression proportionnelle quadratique réduit encore davantage la consommation d’énergie annuelle, pour atteindre une consommation de 16 900 kWh seulement.
Comme le montrent les résultats, la pression proportionnelle change vraiment la donne pour les bâtiments commerciaux comme les centres commerciaux. L’utilisation de ce système de surpression d’eau en mode de régulation à pression proportionnelle permet de réaliser jusqu’à 33 % d’économies d’énergie par an.
En même temps, sa capacité d’adapter la hauteur manométrique de la pompe aux besoins réels apporte plus de confort à l’utilisateur, mais réduit aussi la facture d’eau ainsi que l’usure des tuyaux, raccords et vannes.
Pour résumer ce cours, faire fonctionner un surpresseur Grundfos Hydro MPC en mode de contrôle à pression proportionnelle dans un bâtiment commercial comme un centre commercial peut permettre de réaliser plus de 30 % d’économies d’énergie ; ainsi, il ne fait aucun doute que la régulation de l’eau grâce à la pression proportionnelle dans les installations de surpression d’eau permet des économies d’énergie substantielles pour les bâtiments commerciaux.