Introduction au dosage mécanique et numérique dans les applications municipales et industrielles

Découvrez les nombreux avantages du dosage numérique pour atteindre les objectifs de dosage simples ou plus complexes, et son utilisation dans les applications municipales et industrielles.

Dans le domaine industriel, le dosage désigne la quantité de produits chimiques appliquée à un fluide de traitement. À l’inverse d’une dose unique, le dosage consiste à administrer plusieurs doses à des intervalles définis pendant une journée.

Dans ce cours, nous allons regarder de plus près ce qu’est le dosage, son importance et les avantages d’une nouvelle forme de dosage (numérique) par rapport au dosage traditionnel. Mais avant d’aborder le dosage traditionnel et numérique, parlons rapidement des différentes applications du dosage.

Le dosage est utilisé dans toutes les applications publiques et industrielles, notamment les compagnies des eaux, le traitement des eaux industrielles, le traitement des eaux et eaux usées ainsi que les immeubles commerciaux. En outre, il est utilisé dans des processus qui comprennent la désinfection, le dosage chimique et la filtration.

Dans l’ensemble de ces applications et processus, l’eau doit être régulièrement contrôlée pour s’assurer qu’elle conserve un niveau de qualité élevé. Et c’est là que le dosage entre en jeu. Lors de la vérification de la qualité de l’eau, des produits chimiques peuvent y être ajoutés pour atteindre la qualité requise.

Traditionnellement, cela se fait en ajoutant des produits chimiques au traitement en cas de besoin, généralement à partir d’un simple déclencheur marche/arrêt. Lorsque la pompe reçoit le signal, elle pompe les produits chimiques à un volume constant prédéfini. Cette méthode est classique pour le dosage mécanique.

Bien qu’elle ait ses avantages, elle implique aussi une série d’inconvénients. Par exemple, lorsque le dosage mécanique est installé sans un convertisseur de fréquence onéreux, il ne permet pas de fournir un débit variable et dynamique qui répond aux besoins de diverses applications. En plus d’augmenter les coûts d’exploitation, cette incapacité entraîne le gaspillage de produits chimiques.

Heureusement, il existe une solution : le dosage numérique. Les pompes doseuses numériques de Grundfos offrent une marge de réglage élevée. Cela signifie qu’une gamme restreinte de pompes peut couvrir une plus grande variété d’applications.

Les pompes peuvent être configurées facilement pour la prise en charge d’autres tâches aux exigences de débit différentes, et ainsi offrir un flux dynamique qui s’adapte aux besoins du moment. Le dosage numérique automatise l’ensemble du processus.

Une pompe doseuse intelligente apporte une réponse idéale aux objectifs de dosage de chaque niveau de complexité, offrant ainsi aux utilisateurs des processus de dosage à la fois précis, fiables et rentables. Examinons de plus près de quelle manière le dosage numérique surmonte les défis et présente des opportunités et avantages inédits pour les utilisateurs.

Tout d’abord, le dosage numérique assure un dosage bien plus précis que le dosage mécanique. La précision de mesure est très élevée, que nous ayons affaire à un volume de dosage important ou plus faible. Le dosage numérique réduit drastiquement le gaspillage de produits chimiques, car le dosage requis peut être mesuré presque à la perfection.

Ensuite, le dosage numérique signifie qu’il n’est plus nécessaire de modifier la longueur de la course. Cela contribue non seulement à un dosage plus précis, mais signifie aussi que la capacité d’aspiration reste inchangée, ce qui nous amène au point suivant.

Dans le dosage mécanique, réduire la longueur de la course modifiait la capacité d’aspiration : plus celle-ci était réduite, plus la capacité d’aspiration était faible, ce qui entraînait des problèmes avec les fluides visqueux, la hauteur d’aspiration et l’installation.

Toutefois, avec la régulation de la vitesse de la course propre au dosage numérique, le dosage offre un débit régulier et continu et il n’est plus nécessaire de modifier la longueur de course. Ces problèmes ne sont donc plus des obstacles. L’introduction du dosage numérique a également permis d’éliminer le risque de cavitation.

Une cavitation se produit lorsque la tête de dosage est remplie de gaz, qui se comprime et s’élargit selon le mouvement du diaphragme, ce qui empêche la circulation des fluides. Dans un processus de dosage mécanique, des problèmes avec des liquides dégazants comme l’hypochlorite de sodium peuvent survenir. En outre, cela peut conduire à un arrêt forcé du système pour amorcer la pompe.

Toutefois, grâce au dosage numérique et à son excellente gestion des fluides dégazants, ce n’est plus un problème. Le dosage numérique possède l’avantage  de son faible coût d’installation, les composants comme les amortisseurs de pulsations et les débitmètres n’étant presque plus nécessaires.

Cela réduit également le coût d’éventuelles interventions d’entretien et maintenance. La fiabilité est le maître-mot. Et le dosage numérique est extrêmement fiable. Naturellement, cette fiabilité élevée garantit un fonctionnement parfait et sans problème, ce qui permet de réduire les coûts d’entretien et de maintenance.

Maintenant que nous avons abordé les avantages du dosage numérique, récapitulons : Le dosage numérique apporte un niveau de précision bien plus élevée, permettant de réduire le coût énergétique et l’utilisation de produits chimiques. Les systèmes de dosage numérique définissent la vitesse de course interne, il n’est donc plus nécessaire d’ajuster la longueur et la fréquence de la course.

Le fait qu’il y ait moins de composants permet également de réduire les coûts liés à l’installation. Enfin, le dosage numérique s’effectue sans défauts, que le débit soit faible ou élevé. 

Aperçu du cours

Modules
Modules: 2
Temps de réalisation
Temps de réalisation: 15 minutes
Niveau de difficulté
Niveau de difficulté: Avancé