6 questions Avancé

Évaluation ECADEMY

7 - Climatisation

Cette évaluation comprend 6 questions et peuvent être repassées à tout moment.

Vous devez répondre correctement à toutes les questions pour réussir l’évaluation et terminer le module.

Commencer l’évaluation

Question 1 sur 6 Avancé

Combien de modes de régulation peuvent s'appliquer à une installation de climatisation ?

Question 3 sur 6 Avancé

A quel mode de régulation s'applique l'affirmation suivante : La pression et la vitesse de la pompe sont ajustées en fonction d'un réglage dans la pompe.

Question 6 sur 6 Avancé

Dans une installation de climatisation classique, quel mode de régulation s'applique à la pompe de la tour de refroidissement ?

Question 6 sur 6 Avancé

Vous êtes satisfait de vos réponses ?

Envoyez vos réponses et obtenez le résultat final de l’évaluation.

Envoyer

Résultats de l’évaluation

Félicitations. Vous avez réussi l’évaluation et terminé le 7 - Climatisation

Badges obtenus :

Comment évalueriez-vous ce cours ?

Nous vous invitons à noter ce cours. N’oubliez pas que vous devez vous connecter avant de passer le test pour pouvoir lui attribuer une note.

Continuer la formation Aller à MyECADEMY

Dommage. Vous n’avez pas réussi 7 - Climatisation l’évaluation cette fois-ci

Comment évalueriez-vous ce cours ?

Nous vous invitons à noter ce cours. N’oubliez pas que vous devez vous connecter avant de passer le test pour pouvoir lui attribuer une note.

Correct
Q: Combien de modes de régulation peuvent s'appliquer à une installation de climatisation ?
A: 5
Correct
Q: Que faut-il faire pour changer une installation à débit constant par des vannes 3 voies ?
A: Remplacer les pompes à vitesse constante par des pompes à vitesse variable et remplacer les vannes 3 voies par des vannes 2 voies
Correct
Q: A quel mode de régulation s'applique l'affirmation suivante : La pression et la vitesse de la pompe sont ajustées en fonction d'un réglage dans la pompe.
A: Mode Pression différentielle proportionnelle (calculée)
Correct
Q: Laquelle de ces trois installations de climatisation présente de faibles coûts de fonctionnement et une grande flexibilité ?
A: Une installation à débit variable avec un refroidisseur à débit variable
Correct
Q: Pourquoi est-il important de comprendre les effets des modes de régulation dans une installation de climatisation ?
A: Le bon mode de régulation permet de réduire la consommation d'énergie
Correct
Q: Dans une installation de climatisation classique, quel mode de régulation s'applique à la pompe de la tour de refroidissement ?
A: Mode de régulation de la température