Remplacement du circulateur
Rien de plus simple que de remplacer un circulateur usagé par un circulateur ALPHA2, découvrez-le dans cette tâche de 2 minutes.
Bienvenue à ce tutoriel en ligne lié au remplacement de la pompe ALPHA2. Dans cette vidéo de 2 minutes, vous apprendrez à remplacer une pompe usagée par le nouveau circulateur ALPHA2.
Tout d’abord, éteignez la pompe installée et retirez son alimentation électrique. Pour ce faire, débranchez le cordon d’alimentation de la pompe ou coupez l’électricité du panneau d’alimentation correspondant. Dans les systèmes de chauffage, éteignez également la chaudière. Ensuite, isolez la pompe en fermant ses deux vannes d’arrêt.
Vous pouvez maintenant retirer votre circulateur usagé de la tuyauterie. Ici, nous retirons l’intégralité du circulateur, mais, dans certains cas, il n’est nécessaire de remplacer que la tête. Ajustez les joints inclus et vérifiez que l’ALPHA2 a été montée correctement avant de resserrer ses raccords. Quand vous aurez fini, ouvrez de nouveau les vannes d’arrêt.
Il vous reste à assembler la prise (le plug) ALPHA2 et le brancher. Le mode de contrôle par défaut AUTOADAPT est l’option la plus efficace et convient à 80 % des installations de chauffage, mais l’ALPHA2 dispose de neuf autres modes de contrôle au choix si votre installation présente des exigences particulières.