Pourquoi choisir notre circulateur de chauffage pour économiser de l'énergie chez vous ?

Les circulateurs assurent un confort optimal en fournissant la bonne quantité de chaleur au bon moment. Toutefois, un système inefficace et déséquilibré peut gaspiller de l'énergie inutilement. Nos circulateurs vous offrent le meilleur en termes d'économies d'électricité, de confort et de chauffage. N'oubliez pas que la mise à niveau nécessite l'intervention d'un installateur qualifié.

Jusqu'à 75 %

d'économies d'énergie sont possibles en remplaçant votre ancien circulateur par un modèle plus récent. Vous pourrez par exemple réduire votre consommation d'énergie de 84 W à 5 W.

82 %

des installations de chauffage ne sont pas correctement équilibrées. Elles consomment ainsi davantage d'énergie que nécessaire, tout en réduisant votre confort à la maison.

10 - 20 ans

Si votre circulateur atteint cet âge, il est temps de le regarder de plus prêt. Vérifier sur sa plaque moteur la puissance qui est indiquée en Watt et vous pourriez être surpris de constater qu'un produit aussi petit et aussi discret puisse consommer autant.

Les économies d’énergie qui en ont surpris plus d’un.

Préparez votre plan de match et donnez le coup d'envoi. Remplacez votre ancien circulateur de chauffage et découvrez immédiatement ses avantages. Pas besoin de feintes compliquées. Regardez les courts métrages ci-dessous et découvrez les bénéfices que vous pouvez tirer d'un nouveau circulateur, ainsi que la manière dont vous pouvez économiser de l'énergie chez vous en agissant dès aujourd'hui

Le remplacement qui a SURPRIS le monde

Le moment est-il venu de remplacer votre circulateur de chauffage par un modèle plus écoénergétique ?

Le moment SURPRENANT de la VAR

En mettant en jeu le bon circulateur, vous pouvez éviter les cartons rouges en matière de durabilité.

Laisseriez-vous votre téléviseur allumé pendant 97 jours sans raison ?

C'est l'économie d'énergie que vous pouvez réaliser en utilisant un nouveau modèle. Par exemple, le nouveau modèle ALPHA2 ne consomme que 5 W*, contre 84 W** pour un ancien modèle Grundfos UPS.

En d'autres termes, le modèle ALPHA2 s'avère 17 fois plus écoénergétique et vous permettra d'économiser jusqu'à 90 € par an (calcul basé sur 6 mois de chauffage et un circulateur fonctionnant 24h/24). Le coût d'achat et d'installation d'un nouveau circulateur ALPHA2 peut atteindre au maximum 550 €. Dans ce cas il faudrait 6 ans pour l'amortir sur la base d'un prix du kWh à 0.25 € TTC.

C'est 4 ans pour d'autres pays européens où le prix de l'electricité est plus élevé.

** UPS 25 60 180 fonctionnant en mode Courbe constante, vitesse III

* ALPHA2 25 60 180 fonctionnant en mode AUTOADAPT

Comment trouver votre circulateur ?

Si vous avez un chauffage au sol ou des radiateurs, votre maison abrite au moins un circulateur. Vous le trouverez au même endroit que votre chaudière, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur sur sa tuyauterie de départ.

Dans votre local technique

Probablement à l'endroit où se situe déjà votre machine à laver. Vous le trouverez à côté de la chaudière sur la tuyauterie. 

 

Il peut être également placé à l'intérieur de votre chaudière ou de votre pompe à chaleur.

 

A ce titre, vous pourriez constater que vous n'avez pas un circulateur mais plusieurs. Chacun assurant la circulation du fluide pour une zone déterminée, par exemple circuit plancher chauffant et circuit radiateurs.

Évaluons votre situation pour déterminer si vous devez remplacer votre circulateur ou vos circulateurs.

La puissance énergétique (Watt) est indiquée sur la face avant de votre circulateur Grundfos.

Elle est différente suivant sa vitesse I, II ou III. Le positionnement de la molette sur le côté du circulateur vous informe sur sa vitesse de réglage. Si votre circulateur affiche une consommation d'énergie bien au-delà des 5 W conseillés, il fait partie des 200 millions de modèles inefficaces à travers le monde.

Si vous ne trouvez pas de valeurs numériques, et qu'il vous paraît un peu exotique,

sachez que l'Union Européenne interdit la vente de circulateurs de chauffage non conforme à la Directive EUR/ERP depuis 2013 et a augmenté dès lors ses exigences en matière d'efficacité énergétique.

Agissez dès aujourd'hui. Sélectionnez la meilleure solution pour votre maison.

Vous économisez non seulement de l'énergie chez vous, mais contribuez également à réaliser des économies à l'échelle mondiale, pour un montant équivalent à la consommation annuelle d'électricité du Portugal.