Cas d’application
Les vannes de pompage assainissent les rivières de Fuzhou, redonnant vie au centre-ville
Grundfos apporte ses produits et compétences de base à ce projet à Fuzhou. Les normes techniques, la durabilité et la viabilité de ces produits ont été reconnues par notre entreprise et la municipalité.
Fuzhou, une métropole chinoise, a des problèmes d'eau sale et stagnante dans les rivières et les canaux depuis des décennies. Une série de vannes de pompage Grundfos ont ravivé l'écoulement. Cela résout le problème d'eau sale et des odeurs nauséabondes, créant un meilleur cadre de vie le long des rives peuplées.
Le contexte
Fuzhou, une métropole de plus de 7 millions d'habitants située dans la province chinoise de Fujian, est traversée par des rivières et des canaux. Pendant de nombreuses années, l'eau de certaines de ces rivières a stagné, s'est chargée de saletés et est devenue malodorante. La combinaison des berges très peuplées, de l'eau sale qui coule dans la ville et du manque de débit a créé le problème.
"Avant, la rivière était très polluée, explique Ying Qi. Ça sentait mauvais quand on se promenait au bord de la rivière."
Un autre habitant de 90 ans, Jiang Shouxiang, déclare : "Avant, c'était plein de saletés. Comme une fosse septique."
L'expérience des habitants de Fuzhou n'est pas sans rappeler celle des autres villes du sud de la Chine, selon Song Zhiguo de la société Beijing Enterprises Water Group. Il est également directeur général du projet environnemental sur la gestion des eaux de Fuzhou. "Le système de distribution d'eau à Fuzhou est typique des villes du sud de la Chine, où les gens aiment vivre au bord de l'eau, explique Song Zhiguo. La gestion des eaux stagnantes et nauséabondes dans les canaux des rivières est un défi majeur en Chine."
Les autorités savaient qu'elles avaient besoin de créer un débit dans l'eau, mais en raison du manque d'espace autour des rivières, les stations de pompage traditionnelles et les réservoirs qui l'accompagnaient n'étaient pas possibles.
La solution
Pour que les rivières coulent à nouveau, Beijing Enterprises Water Group et des responsables locaux de Fuzhou ont travaillé avec Grundfos pour installer une série de vannes de pompage, intégrant des pompes, des capteurs et des commandes dans une structure sur le cours d'eau qui se fond dans le paysage environnant.
"Les vannes traditionnelles ne sont pas alimentées. Elles ne peuvent fonctionner que comme des écluses au milieu des canaux fluviaux, explique Chen Jiaxing, directeur technique de la société d'équipement électromécanique de Fuyianxing, qui gère les vannes. Nous avons installé des pompes sur les vannes. Ainsi, tout en fonctionnant comme une écluse, les pompes mettent l'eau en mouvement, créant ainsi un débit. Lorsque l'eau coule, elle ne noircit pas et ne sent pas mauvais."
''Les vannes de pompage intégrées permettent une distribution uniforme des ressources en eau et assurent un débit continu, ajoute Song Zhiguo.
Les résultats
Aujourd'hui, nous avons pu nettoyer l'eau et créer un débit, indique-t-il. Grundfos apporte ses produits de base et ses compétences à ce projet à Fuzhou. Les normes techniques, la durabilité et la fiabilité de ces produits ont été reconnues par notre société et la municipalité."
Il explique que les vannes de pompage ne font pas que déplacer l'eau, mais qu'elles sont également très bien conçues, ce qui facilite leur intégration dans les parcs. Certains fonctionnent même comme des espaces de rencontre et de détente pour les habitants.
Les habitants peuvent maintenant se promener agréablement le long de la rivière, ajoute-t-il. Tout le monde est ravi d'avoir retrouvé de l'eau propre.
La population locale le confirme. "L'eau est redevenue claire. Elle n'est plus stagnante et nauséabonde", confie Hehua, une habitante à la retraite qui était autrefois présidente de sa communauté.
Les habitants sont très heureux que nous ayons apporté de l'eau propre à leur porte.
Sa voisine, Chen Xuezhu, déclare : "Nous sommes enchantées. Nous venons répéter ici tous les jours, faisant référence au groupe de danseuses qui s'entraînent à côté de l'une des vannes de pompage du quartier.
Jiang Shouxian ajoute : "Depuis la transformation, la rivière a retrouvé son éclat. Sa pureté. J'ai 90 ans, j'ai tout vu. C'est un bel endroit. Je suis très content. Je peux vivre ici longtemps."