Cas d’application
Grundfos Connect aide à réduire l'empreinte environnementale et les coûts de fonctionnement dans les zones rurales
Syndicat de Kannonsaha - Vihtaperä, Finlande
Superficie : 550 km2
Densité de population : 2.4 personnes/km2
(moyenne en Finlande 18.3 personnes/km2)
Longueur de réseau : 22 km
Stations de pompage : 11
Dans la campagne de Kannonkoski, au centre de la Finlande, se trouvent onze stations de pompage qui constituent le syndicat de d'eau potable et d'assainissement de Kannonsaha - Vihtaperä. Dans cette région faiblement peuplée, les distances sont longues et les travaux sur site peuvent s'avérer complexes et coûteux. Dans le cadre d'une mise à jour des armoires électriques des stations de pompage, le syndicat a connecté toutes ses stations à Grundfos Connect, ce qui lui a permis de réduire les coûts de maintenance, les débordements et leur impact sur l'environnement.
Modernisation d'un réseau rural d'assainissement
Lorsque le syndicat a pris contact avec Grundfos, les armoires électriques installées dans leurs stations de pompage avaient plus de 10 ans. En plus d'être usées, elles étaient obsolètes et ne disposaient pas des fonctionnalités nécessaires pour maintenir le niveau de performance et de fiabilité attendu dans un réseau d'assainissement moderne. Le syndicat a contacté Grundfos à la recherche d'une nouvelle solution capable de répondre à ses besoins en matière d'automatisation, tels que la surveillance et le contrôle à distance, ainsi que les alertes & notifications automatiques.
Données en temps réel et alertes automatiques
Grundfos a proposé de remplacer toutes les armoires électriques des stations de pompage du réseau et de les équiper de nouvelles sondes et de capteurs de niveau de secours en plus des contrôleurs Grundfos. Le système de régulation des pompes comprend une mesure du courant spécifique par pompe, une protection contre les surtensions et une surveillance des phases. Le contrôleur Grundfos a ensuite été intégré à Grundfos Connect pour activer la surveillance et le contrôle à distance.
Pour s'assurer que la nouvelle solution Grundfos réponde aux besoins et aux exigences du syndicat, les armoires électriques ont été conçues et fabriquées par un partenaire local de Grundfos en Finlande. Avant l'expédition, les armoires et la connexion pour la surveillance à distance ont été testées minutieusement en usine, et le système contrôleur CU362 a été pré-paramétré en fonction des stations de pompage. Tout cela a permis de garantir un processus d'installation optimal pour le client final.
Les armoires électriques du réseau ont ensuite été remplacées une à une et chaque nouvelle armoire s'est instantanément connectée à Grundfos Connect. Les données ont commencé à s'accumuler dans le système et les alertes automatiques ont été activées à distance.
La surveillance à distance réduits les débordements
Depuis la mise à niveau, le syndicat a constaté une réduction significative du risque de débordement de ses stations de pompage grâce à sa nouvelle capacité de surveillance à distance de ses équipements.
"Avant, je m'inquiétais beaucoup des débordements et des dommages que ceux-ci pouvaient causer à nos stations de pompage et à la nature environnante. Mais depuis que nous avons adopté notre nouvelle installation Grundfos équipée de la solution Grundfos Connect, nous avons considérablement réduit le nombre de débordements, et aucun n'a fini dans la nature", explique Monsieur Kari Piispanen, responsable des installations pour le syndicat.
Ils ont même été en mesure de réduire les besoins en personnel d'astreinte et de maintenir les travaux de maintenance pendant les heures de travail habituelles. Grâce aux fonctions supplémentaires des contrôleurs Grundfos, telles que la purge quotidienne et la vidange de la mousse, la propreté de la cuve de la station de pompage a également été améliorée. Cela réduit le besoin de laver la cuve et d'aspirer les solides, réduisant ainsi les coûts d'entretien.
Grâce aux données de Grundfos Connect, le syndicat peut aussi identifier les changements nécessaires dans chaque station de pompage afin d'éviter les incidents futurs. Des informations utilisées aujourd'hui pour adopter une approche plus proactive dans la planification des futures inspections et de la maintenance.
Grundfos Connect
Il s'agit d'une alternative simple et rentable à une solution SCADA. Grâce à une plateforme en ligne, Grundfos Connect vous permet de surveiller et de contrôler vos équipements à distance, quand et où vous voulez. Une connexion internet suffit. Des alarmes et avertissements automatiques vous permettent d'agir rapidement et de manière proactive en cas de problème, afin de limiter les temps d'arrêt, de réduire les coûts de fonctionnement et d'optimiser le rendement.
Le syndicat est déjà tellement satisfait de sa nouvelle solution qu'elle l'étend avec une fonction de verrouillage de la station de pompage qui permettra à chacune des sept stations de sécuriser automatiquement la station située au-dessus d'elle afin d'éviter tout débordement.
"Nous sommes très satisfaits de nos nouvelles armoires électriques, et en particulier de la solution Grundfos Connect. Cela a augmenté les performances opérationnelles de nos stations de pompage et nous a beaucoup rassuré", explique M. Kari Piispanen.