Cas d’application

L'énergie gratuite du soleil soulage le Togo

Dans la région centrale du Togo, Grundfos SafeWater et l'Entreprise Moderne de Technologie (EMT) basée à Lomé, dirigée par le PDG Alfred Aguim, ont collaboré sur un projet qui fournit à près de 50 000 personnes de l'eau facilement accessible à partir de pompes submersibles alimentées par l'énergie solaire.

Alfred Aguim, distributeur Grundfos et PDG de l'Entreprise Moderne de Technologie

Ces pompes offrent une alternative aux pompes manuelles dont les communautés devaient auparavant se contenter. EMT, distributeur de Grundfos au Togo, possède une expertise en matière de forage et offre une gamme de services dans les domaines du génie civil, de l'eau et de l'assainissement.

Contexte - Une dépendance regrettable aux pompes manuelles

Les pompes manuelles - avec tous leurs inconvénients - sont encore très répandues dans de nombreuses régions rurales du Togo. Ces pompes ne sont pas toujours fiables, elles fournissent de l'eau très lentement et leur utilisation nécessite un effort physique. Le gouvernement se penche sur ce problème en passant des contrats avec des sociétés telles que l'Entreprise Moderne de Technologie (EMT), basée à Lomé, pour remplacer les pompes manuelles par une technologie solaire très fiable qui fournit un bon débit d'eau constant à la simple ouverture d'un robinet.

EMT et Grundfos SafeWater ont collaboré dans le cadre d'un projet couvrant neuf villages du district de Sokodé, dans le centre du Togo, en Afrique de l'Ouest, où les habitants devaient compter sur des pompes manuelles pour s'approvisionner en eau. Cette tâche fastidieuse et chronophage est invariablement réalisée par les femmes et les enfants. Pousser la poignée de la pompe demande un effort physique considérable, l'eau arrive d'un seul point d'eau à faible débit et il faut souvent attendre longtemps avant de pouvoir utiliser la pompe à son tour. De plus, l'eau s'écoule à hauteur des genoux, ce qui ajoute à l'effort physique lorsqu'il faut hisser la bassine sur la tête.

Amadou Assoumanou, le représentant du gouvernement

"Auparavant, la situation était très problématique car la population augmentait et les gens devaient pomper l'eau en ne comptant que sur leur propre force musculaire", explique Amadou Assoumanou, le représentant du gouvernement qui a supervisé le projet.

La République togolaise et Grundfos ont tous deux des objectifs ambitieux pour 2030 : le gouvernement de ce pays d'Afrique de l'Ouest souhaite fournir de l'eau potable et des installations sanitaires à l'ensemble de sa population, estimée à neuf millions1 d'habitants, d'ici là, et Grundfos s'est fixé pour objectif d'approvisionner en eau potable 300 millions de personnes dans le monde.

Solution – Plus besoin de soulever des charges lourdes

Leon Roland Elongue Akame, directeur commercial pour Grundfos SafeWater en Afrique de l'Ouest, explique que la solution pour Sokodé a été d'installer une pompe immergée Grundfos SP dans le puits de forage du district. La pompe est associée à des onduleurs et des panneaux solaires renouvelables.

"Mais ce qui est vraiment spécial ici, c'est qu'il y a un adaptateur d'alimentation qui permet d'utiliser deux sources d'énergie différentes : le courant alternatif et le courant continu. Cela signifie que les gens ont accès à l'eau 24h/24, 7j/7, sans interruption", ajoute-t-il.

"Il s'agit d'un projet important pour nous, car il illustre parfaitement la manière dont nous pouvons approvisionner les populations en eau potable dans les zones rurales, et c'est un projet que nous pouvons développer dans le cadre de notre objectif de fournir de l'eau à 300 millions de personnes en 2030."

Leon Roland Elongue Akame, Directeur des ventes pour Grundfos SafeWater en Afrique de l’Ouest

Pour le gouvernement togolais, l'initiative Sokodé s'inscrit également dans le cadre de son objectif 2030. Amadou Assoumanou, responsable de la planification, du suivi et de l'évaluation au Bureau régional de Sokodé du ministère de l’Eau et de l'Approvisionnement en eau des villages, explique : "Le projet vise à aider le gouvernement à atteindre son objectif de fournir de l'eau potable à tous ses citoyens".

L'un des neuf villages bénéficiaires de ce projet est la communauté agricole de Kassena. Ici, la sortie d'au moins un des nouveaux tuyaux fournissant de l'eau à partir d'un puits de forage équipé de pompes Grundfos se trouve à environ 2 mètres au-dessus du sol, de sorte que les gens peuvent se tenir debout en dessous et remplir leurs bassins en tenant les récipients en équilibre sur leur tête sans se pencher. Aucun effort de levage supplémentaire n'est nécessaire, et un autre problème est résolu.

Résultats - Grundfos : un rôle à saluer

Alfred Aguim, distributeur Grundfos et PDG de l'Entreprise Moderne de Technologie, se réjouit que l'objectif de fournir de l'eau à près de 50 000 personnes grâce à des pompes immergées ait été atteint.

"Avant la réalisation de ce projet, toutes les personnes vivant dans ces zones devaient utiliser des pompes manuelles - qui devaient être actionnées manuellement, au prix d'un effort physique - pour obtenir de l'eau potable. En fait, c'est toute la population qui en bénéficie : les habitants, les cliniques, les écoles et le marché local où les gens viennent vendre leurs produits. Tout le monde a désormais accès à l'eau", déclare Alfred Aguim.

"Nous avons collaboré avec Grundfos du début à la fin. Grundfos nous a apporté son soutien non seulement en tant que distributeur de pompes, mais aussi tout au long du processus : il nous a aidés dans tous les domaines, du dimensionnement à l'installation. Grundfos a fourni des conseils techniques pour l'installation et l'utilisation du système, en se basant sur les normes en vigueur.”

Amadou Assoumanou nous donne aussi son opinion. "Grundfos est un très bon partenaire car nous avons des preuves de la qualité et de la durabilité du matériel fourni pour des projets antérieurs. C'est pourquoi nous avons choisi Grundfos pour cette mission".

Mais ce qui est peut-être le plus important, c'est que les habitants de Sokodé euxmêmes sont ravis du changement apporté par les pompes électriques. Isabel Kinto, une résidente de Kassena qui est enseignante bénévole à l'école locale, dit :

"Maintenant, même si vous êtes malade, vous pouvez toujours prendre votre récipient pour aller chercher de l'eau parce que c'est tout proche. Vous y allez, l'eau coule et vous rentrez chez vous. Il n'y a aucun problème et presque aucun effort n'est nécessaire".

Produits associés

Trouvez des produits Grundfos en rapport avec ce sujet.

Applications associées

Trouvez les applications associées.

Autres cas d'application

Lisez les témoignages de clients qui ont également bénéficié d'une solution Grundfos.