Cas d’application
Collaborer pour fournir un dosage d’antitartre optimisé dans une application de dessalement dans le nord de l’Inde
SITUATION
Pour faire face aux problèmes croissants d’approvisionnement et de qualité de l’eau dans la région nord de l’Inde, l’Association des industries Nandesari (NIA) a développé sa propre usine de dessalement à Vadodara. Permionics, pionnier de la technologie des membranes et du traitement de l’eau en Inde, a été responsable de la conception, de la construction et de l’exploitation actuelle de l’usine.
L’usine a une capacité de production de 12 millions de litres par jour et est hautement automatisée, avec notamment un système SCADA et la surveillance à distance. Grundfos a fourni tout l’équipement de pompage pour l’usine de dessalement ; la qualité du produit étant un facteur décisif pour soutenir une future augmentation de capacité de 5 millions de litres par jour.
SOLUTION
Le prétraitement chimique est une étape importante pour l’ensemble du processus de dessalement, car il permet à l’usine d’augmenter considérablement son efficacité et donc de produire moins de concentré pour une élimination ultérieure. L’eau filtrée conditionnée chimiquement est pompée par des pompes multicellulaires dans une configuration de membrane d’osmose inverse (OI) à deux passages pour obtenir une qualité optimale. Afin que le perméat obtenu à partir des membranes d’osmose inverse soit adapté à la plupart des industries et à une utilisation ultra-pure,
Permionics était intéressée par une solution qui pourrait améliorer l’optimisation de ses opérations et s’adapter aux modifications rapides et constantes de la qualité de l’eau.
RESULTAT
Permionics et Grundfos ont collaboré à la mise en œuvre de Smart Filtration Suite, plus précisément de l’algorithme SmartRO axé sur l’optimisation du dosage antiscalant.
Ses principales caractéristiques comprennent un contrôle analytique unifié de normalisation des données, ainsi qu’un contrôleur et un optimiseur antiscalant qui fonctionne en mode automatique. SmartRO a pris soin de définir le point de consigne optimal du dosage d’antiscalant de manière autonome au lieu d’un dosage fixe constant. De plus, la consommation d’énergie des pompes haute pression a été réduite en dosant à 1 l/h au lieu de 4 l/h.
Les résultats montrent que Smart Filtration Suite fonctionne
Bon nombre de nos clients ont réalisé d’énormes économies grâce à Smart Filtration Suite. Lisez leur histoire ici.