Artículo
Cómo reducir las emisiones de carbono con zonas de baja temperatura en el calefacción urbana
Con Grundfos iGRID, existe el potencial de liberar energía gratuita para más de 1.3 millones de hogares europeos al reducir de manera efectiva las pérdidas de calor y hacer posible el uso de más fuentes de energía renovable, reduciendo así significativamente las emisiones de carbono en calefacción urbana.
Europa tiene la ambición de utilizar la calefacción del distrito como la columna vertebral de la transición energética porque tiene la oportunidad de almacenar energía de fuentes de energía renovables inestables como el viento y el sol, que luego se pueden utilizar para cubrir una creciente demanda de calefacción y proporcionar una contribución vital a La ambición europea de reducir sus emisiones de CO2 en un 40% para 2030.
Para realizar las ambiciones y utilizar más fuentes de energía renovables, existe una aceptación general de que las temperaturas en las redes de calefacción urbana deben reducirse.
Future District Calefacting viene con soluciones inteligentes y impulsadas por la demanda
Grundfos IGRID hace posible dividir las redes de calefacción urbanas en zonas de baja temperatura más pequeñas con características similares de construcción, lo que conduce a una configuración diferenciada basada en las demandas reales de los edificios. Este cambio significa que ya no es el edificio con la demanda de temperatura más alta que determina cómo se debe operar toda la red.
Para reducir la pérdida de calor en la red tanto como sea posible, las temperaturas se optimizan en función de los datos en tiempo real en los puntos de medida que IGRID tiene cerca de los consumidores. Los datos son usados por iGRID Temperature Zone que utiliza un bucle de mezcla y iGRID Temperature Optimiser para reducir la temperatura de suministro y cumplir exactamente el nivel requerido.
Cuando se instala el iGRID Bypass Cabinet, los consumidores críticos recibirán agua caliente instantánea, incluso en verano, cuando la demanda es baja, y el caudal de agua en la tubería de retorno es mínimo.
Gracias a las cualidades de iGRID, reduciendo las temperaturas y aumentando la presión donde sea necesario, las pérdidas de calor se reducirán significativamente, pudiéndose utilizar fuentes de energía renovables al mismo tiempo que aumentamos la vida útil de los activos de la instalación.
IGRID también da como resultado un equilibrado automático de las zonas gracias a la lectura de en tiempo real, en lugar de cambiar manualmente los puntos de ajuste basados en modelos hidráulicos teóricos.
Reducción de las pérdidas de calor del 25% en el área metropolitana de Copenhague
Una configuración de Grundfos IGRID en el distrito de Gentofte en Copenhague muestra una reducción en la pérdida de calor de casi el 19% en el primer año y una expectativa de más del 26% en el segundo año. Esto lleva a un retorno total de la inversión del proyecto completo en menos de 3 años.
En un área con aproximadamente 300 grandes villas, esto se traduce en una reducción anual de pérdida de calor de más de 680 MWh que corresponde a una reducción de 165 toneladas CO2, si se basa en el índice promedio de CO2 de la UE 2017 (GABI).
Nuestros proyectos hasta ahora revelan el potencial de reducir las pérdidas de calor entre un 20-30%.
Calefacción gratuita a 1,3 millones de hogares
Según las estadísticas Euroheat & Power Country de 2017, la cantidad de energía vendida en la calefacción urbana europea es de aproximadamente 415 TWh.
Suponiendo que las temperaturas en la mitad de esta red pudieran reducirse en 20 °C en zonas con una pérdida de calor actual del 20 %, esto conduciría a una potencial reducción de la pérdida de calor de más de 15 TWh y una reducción de las emisiones de carbono de 3.700.000 toneladas
Basado en el consumo de calor promedio de 12 MWh por los hogares de la UE, esto conduce a calefacción gratuita para 1,3 millones de hogares, ¡solo a través de la optimización de la temperatura!
Explore sus opciones, hablemos
¿Interesado en los beneficios de IGRID y quiere explorar más opciones? Estamos listos para brindarle información detallada sobre el futuro de la calefacción urbana.