Artikel

Effektiv årsagsanalyse

Har du nogensinde været uenig med nogen fra en anden afdeling om årsagen til et problem, og hvordan det skulle løses? Hvis du har, er du bestemt ikke den eneste.

Data er et kraftfuldt værktøj, når der skal træffes kvalificerede beslutninger, men hvis I ikke har det fulde overblik over situationen, kan I ikke få fuldt udbytte af dataene. Det sker, når data opbevares i siloer – når der ikke er adgang til data på tværs af afdelinger. Desværre er datasiloer almindelige i det moderne erhvervsliv, og de kan opstå, når forskellige forretningsenheder i organisationen anvender forskellige systemer til dataopbevaring. Det kan betyde, at det er praktisk talt umuligt at sammenligne og kombinere disse inkompatible datasæt.

Faktisk kan datasiloer ikke blot hindre samarbejdet på tværs af afdelinger, de kan endda medføre, at forskellige afdelinger modarbejder hinanden i løsningen af det samme problem.

Forestil dig ...

Forestil dig, at du prøver at lægge et puslespil, hvor du kun har adgang til halvdelen af brikkerne, mens din kollega har adgang til den anden halvdel. Alle ville være bedre stillet, hvis I samlede alle brikkerne og lagde puslespillet sammen. 

Forestil dig nu, at puslespillet er en lækage i forsyningsnettet, og to forretningsenheder i organisationen har adgang til ufuldstændige datasæt, der tilsammen ville kunne hjælpe med at lokalisere lækagen.

Vil det være bedst at opbevare dataene i siloer eller at dele dem på tværs af afdelinger? Svaret er forholdsvist indlysende.

Løsning: Dataintegration

Når de forskellige afdelinger har adgang til hinandens data, kan alle træffe mere informerede beslutninger og bedre sætte sig ind i hinandens måder at handle på. Men hvordan gør man det?

Den nemmeste måde er at investere i et dataintegrationssystem, der kan indsamle data fra flere kilder og gøre dem tilgængelige for alle i organisationen, der har adgang til platformen. Med en enkelt platform til dataindsamling og -opbevaring kan I sikre, at alle datasæt er kompatible og tilgængelige for alle, der måtte have brug for dem i deres arbejde.

Ved at forenkle adgangen til information på tværs af afdelinger sparer I tid, fordi I ikke behøver at vente på svar eller oplysninger fra jeres kollegaer. Det gør også samarbejdet nemmere og mere effektivt, hvilket er afgørende for jeres fælles resultater.