Artikel

Energieffektivitet er nøglen til mere bæredygtige erhvervsejendomme

Det er afgørende, at vi ændrer den måde, vi bygger og driver bygninger på. Bygninger står nemlig for en stor del af det globale energiforbrug – faktisk bruger de fleste bygninger mellem 20 og 50 % mere energi end nødvendigt. Og det gælder også nybyggeri og nyrenoverede bygninger.

Men det tror vi på, at vi kan ændre. Vi mener, at der stadig er et enormt potentiale for at spare energi i bygninger. Det begynder alt sammen med intelligente løsninger, som muliggør mere energieffektive HVAC- og vandanlæg og øger bæredygtigheden.

Energieffektivitet er afgørende for at skabe en bæredygtig fremtid

Som vores CEO Bent Jensen udtrykker det, kan vi kun opnå en grøn energiomstilling, hvis vi reducerer vores energiforbrug. Og ifølge Det Internationale Energiagentur er energieffektivitet det bedste brændstof i kampen mod klimaforandringer.

De løsninger, vi har brug for, findes allerede i dag. Vi skal blot i gang med at implementere dem i stor skala i bygninger over hele verden. 

Forklaret på 60 sekunder: Skjulte muligheder i erhvervsejendomme

I dag drives størstedelen af erhvervsbygninger af konventionelle pumper med fast hastighed, som konstant er indstillet til at levere ved spidsbelastning – selv når efterspørgslen er lav. Ved at udnytte det enorme potentiale ved at bruge intelligente og autonome pumper, der regulerer ydelsen baseret på anlæggets i realtid, kan vi afdække et nyt niveau af energieffektivitet og bæredygtighed.

Fremskridt gennem samarbejde

Vi tror på, at der er et kæmpe energieffektiviseringspotentiale, og vi er stolte af at være den første leverandør af vandløsninger i verden med et godkendt SBTi-mål.

Vi arbejder på at udfase traditionelle pumper med fast hastighed til fordel for energieffektive e-pumper med frekvensomformer, så pumperne kun kører, når der er brug for det. 

Dette er blot et af tiltagene i vores innovationskøreplan – men vi kan ikke gøre det alene. Derfor samler vi bygningsejere, designere, konsulenter, entreprenører, operatører og leverandører.

Se filmen, og hør mere om, hvordan vi kan arbejde sammen om at spare en stor del af den energi, der går til vand- og HVAC-anlæg i mange bygninger, uden at nogen vil lægge mærke til det.

Relaterede produkter: se nærmere på energieffektive løsninger

Se alle detaljerne, dokumentationen og specifikationerne for en række energieffektive løsninger til mere bæredygtige erhvervsejendomme.