Hvad er friktionstab og kavitation?
Se, hvordan friktionstab og kavitation kan beskadige dine pumper, og lær, hvordan sandsynligheden for begge reduceres.
Når du pumper vand gennem rør ved høj hastighed, er der risiko for friktionstab og kavitation.
I dette modul præsenterer vi dig for disse fænomener., Vi forklarer, hvordan friktionstab kan forårsage et fald i virkningsgraden, hvordan kavitation kan beskadige rør og pumper, og ikke mindst hvordan man kan reducere risikoen for begge dele.
Lad os starte med friktionstab. Kort sagt henviser friktionstab til tryktabet til væsken som følge af kontakt mellem den strømmende væske og den kapsling, den strømmer i.
Når der transporteres vand i et vandpumpeanlæg, skaber det friktion mellem de overflader, vandet berører.
Det vil i sidste ende medføre tab af energi og tryk, hvilket mindsker virkningsgraden overalt i hele anlægget.
Ingen del af dit anlæg er undtaget for friktionstab. Det forekommer i rørene vinkelrørene og ventilerne.
Men hvordan kan du finde ud af friktionstabet i dit anlæg? Det afhænger af forskellige parametre, bl.a.: Anlæggets flow Væskens viskositet Rørdiameter og -længde – jo mindre og kortere røret er, jo større er viskositeten og dermed også friktionstabet.
Og endelig er der rørenes overflade. Hvis fx rørvæggene er glatte, er det nemmere at pumpe vand gennem rørene, hvilket reducerer friktionstabet.
Det betyder, at friktionstabet kan bestemmes ud fra den hastighed, hvormed vandet pumpes, og af rørstørrelsen. Friktionstabet kan reduceres ved to ting: 1) Reducer flowet, og 2) Øg rørstørrelsen.
Mens en forøgelse af rørstørrelsen også øger anlæggets startomkostninger, vil det på den anden side reducere de samlede livscyklusomkostninger, hvorved det bliver en fornuftig langsigtet løsning.
Typisk kan data om friktionstab rekvireres fra producenterne af rør, vinkelrør, t-samlinger og andre komponenter.
Lad os nu se på kavitation. Kavitation defineres som den hurtige dannelse og kollaps af luftbobler i vandet, forårsaget af kogende vand.
Normalt koger vand ved 100 grader. Ved denne temperatur bliver vand til damp. Men hvis anlægstrykket falder, falder kogepunktet også.
Hvis trykket i et område fx falder til 0,1 bar, vil vandet i dette område begynde at koge ved 45 grader i stedet for 100 grader.
Og så snart trykket i disse områder igen stiger op over de lokale kogepunkter, imploderer de fordampede molekyler og vender tilbage til deres flydende former. Dette kaldes kavitation.
Du vil typisk kunne høre det, fordi implosioner skaber brag med høj lyd i rørene.
Kavitation er et af de hyppigste problemer i ethvert røranlæg, hvor der pumpes vand, og det er en af de største syndere, når det gælder skader i pumper og rør.
Der er heldigvis et par måder til at reducere risikoen for kavitation.
Du skal bare huske følgende: Sænk pumpeindløbet, og øg indløbstrykket.
Reducer friktionstabet i sugeledningen. Reducer pumpens flow, Øg elevationen af sugevandstanden.
Dermed er vores træningsmodul om friktionstab og kavitation slut. Tak, fordi du så med.