Introduktion til grundlæggende hydraulik

Få mere at vide om den mest grundlæggende hydraulik, herunder udtryk såsom flow og løftehøjde.

I forbindelse med hydraulik i vandpumpeanlæg, er der tre vigtige parametre at tage højde for: Flow, løftehøjde og effekt, eller Q, H og P.

I dette korte modul præsenterer vi dig for disse grundlæggende parametre, og hvad de betyder for hinanden.

Lad os komme i gang.

Flow (Q) måles typisk i m³/t. Flow beskriver kort sagt den mængde vand, som en pumpe flytter gennem rør inden for et givet tidsrum. Og derfor måles flow i m³/t. En pumpes løftehøjde (H) er det tryk, en pumpe kan levere.

Den beskriver, hvor højt pumpen kan løfte vand. Hvis en pumpes løftehøjde fx er 20 meter, betyder det, at den kan løfte vand 20 meter op i luften. Det sidste er effekt (P).

Som udtrykket antyder, betegner effekt den kraft og hastighed, hvorved vandet bevæges.

Effekten måles i kilowatt. Eftersom effekten afhænger af ovennævnte flow (Q) og løftehøjde (H), kan den måles ved hjælp af følgende formel: P = Q x H x c. I denne beregning er c en konstant, som afhænger af pumpens virkningsgrad, tyngdekraften og den væske, der pumpes.

Husk, at hvis du fordobler pumpens flow eller løftehøjde, fordobler du automatisk pumpens effekt.

Og hvis du fordobler både effekt og løftehøjde, firedobles energiforbruget.

Dermed er vores introduktion til grundlæggende hydraulik slut. Tak, fordi du så med.

Kursusoversigt

Moduler
Moduler: 3
Sluttid
Sluttid: 8 minutter
Sværhedsgrad
Sværhedsgrad: Grundlæggende