6 spørgsmål Grundlæggende

ECADEMY-test

76 - Introduktion til pumpe- og anlægskurve

Denne kursustest indeholder 6 spørgsmål og kan tages så ofte, du ønsker.

Du skal besvare alle spørgsmål korrekt for at bestå prøven og gennemføre kurset.

Start test

Spørgsmål 1 af 6 Grundlæggende

Hvornår er det vigtigt at forstå din applikations belastningsprofil?

Spørgsmål 4 af 6 Grundlæggende

Hvad viser det punkt, hvor anlæggets egenskaber og pumpens ydeevne krydser hinanden?

Spørgsmål 6 af 6 Grundlæggende

Tilfreds med dine svar?

Indsend dine aktuelle svar, og få det endelige testresultat.

Indsend

Testresultater

Tillykke. Du har bestået og afsluttet testen 76 - Introduktion til pumpe- og anlægskurve

Opnåede badges:

Hvilken bedømmelse vil du give dette kursus?

Giv os gerne din bedømmelse af dette kursus. Husk at du skal være logget ind før du gennemfører selve testen for at kunne give din bedømmelse efterfølgende.

Fortsæt med at træne Gå til MyECADEMY

Desværre. Du bestod ikke 76 - Introduktion til pumpe- og anlægskurve test denne gang

Hvilken bedømmelse vil du give dette kursus?

Giv os gerne din bedømmelse af dette kursus. Husk at du skal være logget ind før du gennemfører selve testen for at kunne give din bedømmelse efterfølgende.

Correct
Q: Hvornår er det vigtigt at forstå din applikations belastningsprofil?
A: Når du skal vælge pumpe
Correct
Q: Hvad kan du bruge en pumpekurve til?
A: Du kan bruge en pumpekurve til at identificere og udvælge den rigtige pumpe til dine behov
Correct
Q: Hvorfor vil pumper med et konstant driftspunkt snart være fortid?
A: Fordi man bruger pumper med variabel hastighed til applikationer, hvor efterspørgslen varierer
Correct
Q: Hvad viser det punkt, hvor anlæggets egenskaber og pumpens ydeevne krydser hinanden?
A: Et bestemt driftspunkt
Correct
Q: Hvad måler en P2-kurve?
A: Forholdet mellem en pumpes strømforbrug og flow
Correct
Q: Hvad er vigtigt, når du vælger en pumpe til variabelt flow?
A: At vælge en pumpe, der har den bedste virkningsgrad ved lavere, mere hyppige flowhastigheder