Case
Innovativ løsning til blandesløjfer – intelligent blanding med cloud-overvågning
Det er meget lettere at bruge denne form for blandesløjfe som en komplet løsning i stedet for at skulle designe og installere hver komponent individuelt. Det gnidningsfri samspil mellem styreenheden og pumpen er også en kæmpe fordel.
"Når det gælder varmeforsyning, er det afgørende for os at kunne overvåge og konstant optimere driften af vores anlæg præcist. Derfor begyndte vi tidligt at se på innovative løsninger til blandesløjfer", fortæller Alexander Grafe, teknisk direktør hos OVE. Det mellemstore energiselskab har en omfattende tilgang, når det gælder om at forsyne kvarterer med energi på en innovativ og bæredygtig måde, og forsyner allerede mere end 450 ejendomme over hele landet.
OVE hørte om MIXIT, blandesløjfeløsningen fra Grundfos, tilbage i 2017. "Alt-i-en-løsningen med integreret pumpestyring var præcis, hvad vi havde brug for", husker Alexander Grafe. "Vi talte med Grundfos på en messe, og det varede ikke længe, før vi havde gennemført vores første projekt med MIXIT". Der er i dag mere end 30 anlæg i drift. OVE bruger nu den nyeste MIXIT-generation, der blev lanceret af Grundfos i foråret 2021.
Kører den nyeste MIXIT-generation
Det første OVE-projekt, der bruger den nye MIXIT-generation, er et boligområde i Bad Rothenfelde i Tyskland, som OVE bruger som referenceejendom. Ejendommen består af otte boliger, som blev afsluttet i 2021, og i anden byggefase i 2022 følger der yderligere otte boliger. Forsyningsteknologien til alle 16 boliger er allerede designet.
Varmen genereres primært af et gasdrevet kraftvarmeanlæg. Den frakoblede varme på 70-85 °C bufferlagres ved hjælp af faseskift for at sikre maksimal levetid for kraftvarmeanlægget. Enhederne leveres ved hjælp af et lavtemperaturkredsløb, som er designet til at sikre en frem- og returløbstemperatur på henholdsvis 45 og 35 °C hele året. Derfor har hver bolig sin egen overførselsstation med en gulvvarmemanifold og en kombineret elektrisk flowvarmer, som understøtter spidsbelastninger ved opvarmning af brugsvand.
Blandesløjfe justerer flowet
En Grundfos MIXIT-blandesløjfe sikrer, at flowet sænkes til forsyningskredsløbets niveau. For at gøre dette føjes en del af returflowet fra forsyningsnetværket til flowet fra 60-70 °C. Returløbet har en temperatur på ca. 25-30 °C, og der kræves en temperatur til forsyningskredsløbet på ca. 40/45 °C.
"Det er naturligvis meget lettere at bruge denne form for blandesløjfe som en komplet løsning i stedet for at skulle designe og installere hver komponent individuelt", udtaler Alexander Grafe. "Og det gnidningsfri samspil mellem styreenheden og pumpen er også en kæmpe fordel. Styreenheden styrer pumpens drift og bruger også dens sensorer. Man behøver bare at indstille parametrene på styreenheden, ikke hver enkelt komponent. Bundlinjen er, at løsningen gør det utroligt nemt at tilpasse flowet præcist og finde den optimale Delta T (spredning af fremløbs- og returtemperatur) for effektiv drift".
Overvågning med den nye cloud-løsning
Anlægget fjernovervåges fra kontrolrummet på virksomhedens hovedkontor. For at gøre dette muligt er den nyeste MIXIT-generation udstyret med en RJ45-indgang, så blandesløjfen kan overvåges ved hjælp af Grundfos' cloud-løsning, BuildingConnect. Denne platform bruges til at overvåge, styre og betjene varmeanlæg i mindre ejendomme, som ikke har avanceret BMS/CTS-teknologi. Mens vigtige funktioner kan bruges i standardversionen af MIXIT, kræver det fulde udvalg af funktioner en softwareopgradering til styreenheden.
"Cloud-løsningen er en vigtig og avanceret udvikling inden for blandesløjfer", siger Alexander Grafe. "Nu kræves der bare en fungerende internetforbindelse for at få adgang til alle blandesløjfens datapunkter via dashboardet på fabrikken".
OVE vil ikke kun bruge den seneste MIXIT-teknologi i nye anlæg, men også ved modernisering af gamle anlæg. "Alt-i-en-løsningen har bevist sin værdi i utallige anlæg", bekræfter Alexander Grafe. "Den reducerer omkostningerne til planlægning og installation, er let at administrere og giver os maksimal kontrol over driften af blandesløjfer. Udviklingen af cloud-overvågningsløsningen til den seneste generation giver god mening og har gjort konceptet endnu mere attraktivt for operatører, der ønsker konsekvent at optimere deres anlæg".
Cloud-løsningen er en vigtig og avanceret udvikling af blandesløjfer", udtaler Alexander Grafe. "Nu kræves der bare en fungerende internetforbindelse for at få adgang til alle blandesløjfens datapunkter via dashboardet på fabrikken.
Grundfos MIXIT blandesløjfeløsning til varme-applikationer består af kun to komponenter: MIXIT-enheden og MAGNA3 cirkulationspumpe. MIXIT integrerer temperaturstyring, 2- eller 3-vejsventil, aktuator, reguleringsventil og sensorer i én og samme enhed, hvilket gør valg, installation og idriftsættelse meget lettere.