Configuration guidée pour les pompes ALPHA HWR et ALPHA COMFORT SYSTEM
Découvrez comment utiliser la fonction de configuration guidée pour les pompes ALPHA HWR et ALPHA COMFORT SYSTEM, les modes de contrôle essentiels et comment utiliser la configuration guidée via l'application Grundfos GO.
Dans ce module, nous présenterons la fonction de configuration guidée pour les circulateurs ALPHA HWR et ALPHA COMFORT SYSTEM, nous mettons en évidence les modes de réglages essentiels, et expliquons comment utiliser la configuration guidée grâce à l’application Grundfos GO.
L’installation d’un nouveau circulateur peut se révéler difficile. Il est difficile de déterminer les modes de réglages et les réglages à utiliser. Lorsque le réglage de la vitesse est incorrect, cela peut entraîner les conséquences suivantes :
consommation excessive d’énergie, entraînant des factures d’énergie élevées.
Bruit dans l’installation,
et inconfort des résidents.
Pour vous aider à fournir une installation parfaite à chaque fois, les circulateurs ALPHA HWR et ALPHA Comfort System fournissent une configuration guidée grâce à l’application Grundfos GO. Cette fonctionnalité recommande les modes de régulation et les réglages les plus pertinents pour le système de recirculation d’eau chaude dans lequel le circulateur est installé. Les circulateurs ALPHA HWR et ALPHA Comfort System peuvent recommander : le mode 24 h/24 et 7 j/7. Le circulateur fonctionne en courbe constante 3 plafonnée avec des limites de débit maximales adaptées aux différentes tailles de tuyauterie. Et AUTOADAPT, qui permet au circulateur de s’adapter automatiquement aux besoins de l’installation. L’ALPHA HWR peut également recommander : la régulation de la température, qui permet d’activer et de désactiver le circulateur à des températures spécifiques, comme un aquastat.
Maintenant, voyons d’abord comment utiliser la fonction de configuration guidée à l’aide du mode de réglages de la température. Pour l’ALPHA HWR, s’assurer d’abord que le circulateur est sous tension et que votre téléphone intelligent ou votre tablette a activé le Bluetooth. Une séquence d’appairage peut être lancée à partir de l’interface du circulateur et de l’application Grundfos GO. Une fois l’opération effectuée à partir de l’application, l’icône de connexion se met à clignoter et vous devez appuyer sur le bouton pour appairer. Pour initier un appairage à partir de l’interface du circulateur, appuyer sur le bouton de connexion et la DEL bleu commencera à clignoter. L’appareil intelligent devrait être en mesure de trouver le circulateur dans l’application Grundfos GO.
Ensuite, sélectionner Démarrer la configuration. Il vous est demandé si vous souhaitez mettre en place un nouveau calendrier. Dans cet exemple, nous choisissons Ignorer. Ensuite, il vous est demandé de sélectionner le type de chauffe-eau. Ici, nous choisissons le réservoir. Appuyer sur Suivant.
L’application vous demande si le circulateur est commandé de l’extérieur. Dans cet exemple, nous choisissons Non, puis appuyer sur Suivant. L’application propose alors deux options pour l’installation. Nous choisissons la régulation de la température et appuyer sur Suivant. L’application vous indique que si la température ambiante se situe en dehors de la plage 50-95 °F, la pompe peut utiliser la solution de repli par défaut. Appuyer sur Suivant.
Deux options de mode de régulation s’offrent alors à vous. Nous sélectionnons AUTOADAPT ici et appuyer sur Suivant. Vous pouvez maintenant choisir de purger l’air de la pompe avant de terminer le processus de configuration guidée. Nous choisissons de purger l’air de la pompe. Appuyer sur Suivant.
Vous pouvez maintenant donner un nom à la pompe. Appuyer sur Suivant. Enfin, un résumé de vos configurations vous est présenté pour examen et vous pouvez créer un rapport ou accéder au tableau de bord.
La configuration de l’ALPHA Comfort System diffère légèrement de l’ALPHA HWR. Sélectionnons Démarrer l’installation pour voir à quoi cela ressemble.
Nous allons commencer par sauter l’option Ajouter calendrier. Et pour le type de chauffe-eau nous allons choisir Réservoir et appuyer sur Suivant. Pour la commande externe, nous choisissons Non, puis Suivant.
Nous gardons le réglage de la durée du cycle sélectionné et nous appuyons sur Suivant. Pour la configuration, nous choisissons AUTOADAPT et sélectionnons Suivant. Il vous est maintenant demandé si vous souhaitez purger l’air de la pompe.
Sélectionner Démarrer la purge d’air et appuyer sur Suivant. Enfin, un résumé de vos configurations vous est présenté pour examen et vous pouvez créer un rapport ou accéder au tableau de bord.
Cela couvre notre introduction à la configuration guidée des circulateurs ALPHA COMFORT SYSTEM et ALPHA HWR.