Modes de contrôle ALPHA HWR
Acquérir une connaissance pratique des différents modes de contrôle de l'ALPHA HWR et de leur fonctionnement.
Dans ce module, nous allons vous présenter les modes de réglages pour le circulateur ALPHA HWR. Voici des connaissances pratiques sur les différents modes de réglages et leur fonctionnement.
L’ALPHA HWR est conçu pour les installations de recirculation d’eau chaude avec conduite de retour spécifique et possédant trois modes de réglages principaux :
Mode 24 h/24 et 7 j/7,
réglages de la température
et AUTOADAPT.
Commençons par le mode 24 h/24 et 7 j/7.
Le mode 24 h/24 et 7 j/7 se compose de trois différents paramètres : I, II et III.
Vous pouvez régler ce mode de réglages sur l’écran du régulateur en sélectionnant l’icône 24/7 et à l’aide des flèches sur l’écran pour sélectionner le point I, II ou III.
Le mode 24 h/24 et 7 j/7 fonctionne dans la courbe constante 3 avec limites de débit, qui sont conçues pour les différentes tailles de tuyaux illustrées sur l’écran du circulateur. Chaque limite de débit assure que la vitesse moyenne est limitée à 2 pi/s pour chaque taille de tuyau. Cela permet de réduire le bruit et le risque de corrosion accélérée par l’écoulement, qui pourrait entraîner des micro-perforations. Ce mode de régulation garantit un maximum de confort pour le propriétaire et augmente la fiabilité de l’installation d’alimentation en eau chaude.
La limite de débit I est adaptée à un tuyau de ½ po. Lorsque l’icône 24/7 est sélectionnée avec Limite de débit I, l’ALPHA HWR fonctionne à pleine vitesse jusqu’à ce qu’il atteigne une limite de débit maximale de 1,2 GPM, la limite de débit recommandée pour cette taille de tuyau. Limite de débit II est adaptée à un tuyau de ¾ po. Et Limite de débit III est adaptée à un tuyau de 1 po. Lorsque l’icône 24/7 est sélectionnée avec Limite de débit II ou III, la même méthode de régulation est appliquée avec une limite de débit maximale de 2,3 GPM ou 3,8 GPM, respectivement.
Examinons maintenant le réglage de la température.
Le réglage de la température est conçu pour fonctionner de la même manière qu’un aquastat. Au lieu d’ajouter un capteur de température externe, l’ALPHA HWR est doté de capteurs intégrés qui lui permettent d’estimer la température du fluide.
Le réglage de la température peut être réglée sur l’écran à l’aide du symbole de température et en sélectionnant le réglage I, II ou III. Si vous souhaitez ajuster les limites de température, vous devez utiliser l’application Grundfos GO.
Une fois que le mode de réglage de la température a été fait et activé, l’ALPHA HWR est activé et désactivé en fonction des températures par défaut ou des températures que vous spécifiez dans l’application, à moins qu’il ne soit modifié dans l’application, l’ALPHA HWR est désactivé lorsqu’il atteint une température maximale de 102 °F. Une fois le circulateur désactivé, la température de l’eau diminue jusqu’à ce qu’elle atteigne un minimum limite de 95 °F. À ce stade, le circulateur se remet en marche, et le cycle se répète. Des retours en cas de dépassement de délai ont été ajoutés pour éviter que le circulateur ne fonctionne trop longtemps ou soit désactivé pendant de longues périodes. En mode Température, le circulateur fonctionne sur sa courbe maximale jusqu’à ce qu’il atteigne la limite de débit maximale définie par chaque taille de tuyau. Les limites de débit pour les configurations ½ po, ¾ po et 1 po sont 1,5, 2,3 et 3,8 GPM respectivement.
Examinons maintenant AUTOADAPT.
AUTOADAPT est un mode de réglage basé sur la température qui simplifie l’installation et la mise en service par rapport au mode 24 h/24 et 7 j/7, AUTOADAPT permet de réaliser des économies d’énergie sans sacrifier le confort. AUTOADAPT est conçu pour fonctionner de la même manière que le réglage de la température. La différence est que vous n’avez pas à choisir votre point de consigne car AUTOADAPT ajuste continuellement son débit pour répondre aux exigences de température.
Lorsque AUTOADAPT est sélectionné, le circulateur commence à fonctionner à 3,5 GPM et optimise en permanence son flux pour utiliser le moins d’énergie possible en veillant à ce que les exigences de température de l’installation d’eau chaude soient respectées, garantissant ainsi le confort du propriétaire.
Ce mode de réglage fournit également un débit suffisant pour activer les chauffe-eau sans réservoir les plus courants.
L’algorithme ALPHA HWR AUTOADAPT est conçu pour maintenir la température entre 95 °F et 102 °F pour optimiser l’utilisation de l’énergie thermique.
Si le propriétaire souhaite différents réglages de température, vous pouvez ajuster ces valeurs dans l’application Grundfos GO pour répondre à ses exigences de confort.
Les heures d’activation et de désactivation du circulateur peuvent aussi être modifiées par le biais de l’application Grundfos GO.
Ce module couvre les modes de réglage du circulateur ALPHA HWR et leur fonctionnement.