Installation du SYSTÈME DE CONFORT ALPHA
Apprenez comment installer la pompe ALPHA COMFORT SYSTEM dans un système de recirculation d'eau chaude. Découvrez comment et où installer la pompe et la vanne COMFORT.
Dans ce module, nous aborderons les conseils pratiques d’installation pour le circulateur ALPHA Comfort System dans une installation de recirculation d’eau chaude.
Nous verrons comment et où installer le circulateur ALPHA Comfort System et la vanne Confort. Commençons.
Assurez-vous d’avoir tous les éléments dans la boîte :
Un circulateur ALPHA Comfort System et une trousse vanne Confort qui devrait inclure :
Une vanne Confort
2 adaptateurs et 2 tuyaux flexibles
Vous les avez tous? Bien, continuons.
Commençons avec le circulateur ALPHA Comfort System.
Étape 1 : localiser la conduite d’eau chaude à la sortie du chauffe-eau
C’est là que le circulateur doit être monté.
Éteindre le chauffe-eau et relâcher la pression.
Faire attention, car l’eau peut être brûlante.
Étape 2 : monter le circulateur
Identifier les flèches sur le boîtier du circulateur.
Elles indiquent le sens d’écoulement à travers la pompe.
Monter le circulateur sur le tuyau et s’assurer que le circulateur est installé avec un arbre moteur horizontal à ± 5°. Visser le connecteur dans le tuyau et serrer.
Étape 3 : positionnement du cordon d’alimentation
La position standard du cordon d’alimentation est la position 9 heures.
Lors de l’installation du circulateur ALPHA Comfort System, il est possible de positionner le cordon d’alimentation à 3, 6, 9 ou 12 heures.
Si l’on souhaite changer la position du cordon
d’alimentation : Retirer les quatre boulons.
Tourner la tête du circulateur dans la position souhaitée.
Insérer et serrer les boulons en croix.
Examinons maintenant la vanne Confort.
Étape 1 : localiser l’appareil le plus éloigné du chauffe-eau. C’est là que la vanne Confort doit être installée.
Étape 2 : débrancher les colonnes montantes.
Fermer les vannes d’arrêt d’angle pour l’eau chaude et froide sous l’évier.
Débrancher les colonnes montantes.
Étape 3 : installer la vanne Confort.
Raccorder les tuyaux flexibles inclus aux orifices de la vanne Confort marqués HOT IN et COLD IN.
Ensuite, raccorder le tuyau existant du côté droit du robinet à l’orifice COLD OUT de la vanne Confort.
Ensuite, raccorder le tuyau existant depuis le côté gauche du robinet à l’orifice HOT OUT de la vanne Confort.
Ensuite, connecter le tuyau depuis le côté HOT IN de la vanne Confort à la butée de l’angle gauche.
Après cela, connecter le tuyau depuis le côté COLD IN de la vanne Confort à la butée de l’angle droit.
Si nécessaire, utiliser les adaptateurs fournis dans la trousse de vanne Confort.
Enfin, ouvrir la vanne d’arrêt d’angle pour l’eau chaude et l’eau froide et vérifier s’il y a des fuites. Une fois que vous êtes satisfait de l’installation, vous pouvez télécharger l’application Grundfos GO, vous connecter à la pompe par Bluetooth et utiliser la configuration guidée pour terminer l’installation. Ou établir un calendrier.
Cela couvre nos conseils d’installation pour le circulateur ALPHA Comfort System.