6 perguntas Intermédio

teste ECADEMY

35 - O papel das bombas nas torres de arrefecimento

Este curso contém 6 perguntas que podem ser refeitas a qualquer altura.

Deverá responder a todas as questões corretamente para passar o teste e completar o curso.

Iniciar teste

Pergunta 1 of 6 Intermédio

O funcionamento a velocidade fixa proporciona um maior controlo do consumo de energia?

Pergunta 3 of 6 Intermédio

Que função pode utilizar para fazer arrancar ou parar o ventilador na torre de arrefecimento?

Pergunta 5 of 6 Intermédio

Por onde passa o ar no caminho de saída das torres de arrefecimento?

Pergunta 6 of 6 Intermédio

Qual é a forma mais comum e acessível de configurar a sua bomba?

Pergunta 6 of 6 Intermédio

Está contente com as suas respostas?

Submeta as suas respostas e obtenha o resultado final do teste.

Submeter

Resultados do teste

Parabéns. Passou o teste e completou o 35 - O papel das bombas nas torres de arrefecimento

Crachás ganhos:

Como classificaria este curso?

Se pretender, pode atribuir uma classificação a este curso. Lembre-se que tem de iniciar a sessão antes de fazer o teste para poder atribuir a sua classificação.

Continuar a formação Ir para MyEcademy

Infelizmente não passou o 35 - O papel das bombas nas torres de arrefecimento  teste desta vez

Como classificaria este curso?

Se pretender, pode atribuir uma classificação a este curso. Lembre-se que tem de iniciar a sessão antes de fazer o teste para poder atribuir a sua classificação.

Correct
Q: O funcionamento a velocidade fixa proporciona um maior controlo do consumo de energia?
A: Sim
Correct
Q: Para que serve a banda de histerese?
A: Determina o valor mínimo que a temperatura pode atingir antes de o ventilador parar de funcionar
Correct
Q: Que função pode utilizar para fazer arrancar ou parar o ventilador na torre de arrefecimento?
A: A função de limite ultrapassado
Correct
Q: Como é que Grundfos iSOLUTIONS ajuda a bomba a controlar a torre de arrefecimento?
A: Através das funções de velocidade variável e arranque/paragem
Correct
Q: Por onde passa o ar no caminho de saída das torres de arrefecimento?
A: Passa através dos separadores de gotas
Correct
Q: Qual é a forma mais comum e acessível de configurar a sua bomba?
A: Grundfos GO