Como ligar uma bomba Grundfos a uma torre de arrefecimento

Aprenda a configurar a sua bomba no Grundfos GO, o que lhe vai permitir operar a bomba e a torre de arrefecimento exatamente de acordo com as suas necessidades.

Conforme explicámos no módulo anterior, as bombas Grundfos são essenciais para garantir o funcionamento otimizado das torres de arrefecimento.

Neste módulo vamos mostrar-lhe como configurar a bomba no Grundfos GO.

Existem três formas de configurar a bomba: através do visor da bomba, da ferramenta PC Tool ou do Grundfos GO.

Enquanto as duas primeiras têm as suas próprias vantagens, o Grundfos GO é o método mais usado e acessível, motivo pelo qual este módulo irá abordar apenas a configuração no Grundfos GO.

Primeiro ligue o sensor de temperatura ao motor MGE através da entrada analógica 1.

Depois pode abrir a aplicação Grundfos GO e estabelecer a ligação à sua bomba.

Irá precisar de um dongle Grundfos GO para ligar a bomba ao seu telemóvel.

Agora já pode configurar a bomba e a torre de arrefecimento.

Como é óbvio, há várias formas de o fazer.

No exemplo que se segue, vamos basear as informações numa bomba a funcionar a temperatura constante, com o sensor de temperatura a controlar o ventilador.

Comece por configurar o seu sensor.

Selecione a Entrada analógica 1.

Aí, clique em 'Função' e selecione 'Sensor de resposta'.

Depois selecione 'Medir' e escolha 'Temperatura 1'.

A seguir, basta selecionar o tipo de sinal, o transmissor de temperatura e a temperatura de funcionamento mín. e máx. que pode encontrar no transmissor de temperatura.

Depois tem de selecionar o modo de controlo.

Clique em 'Modo de controlo' seguido de 'Temperatura constante'.

Para fazer arrancar ou parar o ventilador na torre de arrefecimento pode usar a função de limite ultrapassado.

Após selecionar o limite ultrapassado, selecione temperatura 1.

A seguir tem de definir um limite a uma dada temperatura, para que o ventilador arranque quando a temperatura exceder esse limite.

Selecione agora uma banda de histerese, que define o valor mín. que a temperatura pode atingir antes de o ventilador parar.

Assim garante que o ventilador não arranca ou para ao mínimo desvio de temperatura, uma vez que isso poderia causar desgaste no motor do ventilador.

A seguir, selecione o limite ultrapassado para o limite superior, garantindo que o ventilador arranca quando a temperatura definida for ultrapassada.

Por último, selecione o relé de sinal de limite ultrapassado.

Quando tiver executado estes passos, o ventilador está configurado e a torre de arrefecimento está pronta para funcionar.

Isto foi apenas um exemplo da simplicidade de configuração de uma bomba e uma torre de arrefecimento no Grundfos GO.

A aplicação oferece muitas mais funcionalidades e funções, por isso tem tudo o que é preciso para configurar a bomba e a torre exatamente de acordo com as suas necessidades.

 

Visão geral do curso

Módulos
Módulos: 3
Tempo de duração
Tempo de duração: 15 minutos
Nível de dificuldade
Nível de dificuldade: Intermédio