6 perguntas Básico

teste ECADEMY

14-Proteção de motor e motores

Este curso contém 6 perguntas que podem ser refeitas a qualquer altura.

Deverá responder a todas as questões corretamente para passar o teste e completar o curso.

Iniciar teste

Pergunta 1 of 6 Básico

Qual fórmula você usará para calcular a eficiência do motor se o tamanho do motor estiver listado em hp?

Pergunta 3 of 6 Básico

Selecione a opção correta. Ao usar o dispositivo de proteção Grundfos MP204 e uma unidade de comunicação CIU, os dados monitorados podem ser:

Pergunta 4 of 6 Básico

Selecione a opção correta: As ranhuras localizadas no diâmetro interno de um estator têm:

Pergunta 6 of 6 Básico

Qual das seguintes opções causa um aumento lento da temperatura no enrolamento do motor?

Pergunta 6 of 6 Básico

Está contente com as suas respostas?

Submeta as suas respostas e obtenha o resultado final do teste.

Submeter

Resultados do teste

Parabéns. Passou o teste e completou o 14-Proteção de motor e motores

Crachás ganhos:

Como classificaria este curso?

Se pretender, pode atribuir uma classificação a este curso. Lembre-se que tem de iniciar a sessão antes de fazer o teste para poder atribuir a sua classificação.

Continuar a formação Ir para MyEcademy

Infelizmente não passou o 14-Proteção de motor e motores teste desta vez

Como classificaria este curso?

Se pretender, pode atribuir uma classificação a este curso. Lembre-se que tem de iniciar a sessão antes de fazer o teste para poder atribuir a sua classificação.

Correct
Q: Qual fórmula você usará para calcular a eficiência do motor se o tamanho do motor estiver listado em hp?
A: (P2 × 0,746/P1) × 100%
Correct
Q: Qual das afirmações a seguir é verdadeira sobre a energia consumida e o valor cobrado?
A: A quantidade de energia que a empresa de energia cobra é igual à energia consumida pelo motor em todos os casos.
Correct
Q: Selecione a opção correta. Ao usar o dispositivo de proteção Grundfos MP204 e uma unidade de comunicação CIU, os dados monitorados podem ser:
A: transmitidos para o controlador central
Correct
Q: Selecione a opção correta: As ranhuras localizadas no diâmetro interno de um estator têm:
A:   Fios de cobre
Correct
Q: Quais das seguintes afirmações são verdadeiras sobre os dispositivos de proteção de bombas?
A:   A proteção do motor oferece monitoramento do motor e sua proteção.
Correct
Q: Qual das seguintes opções causa um aumento lento da temperatura no enrolamento do motor?
A:    Partidas frequentes com alta carga de inércia